This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183246/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices

器件型号:TUSB7320

在某些情况下、如果在电源未接通(大约1小时或更长时间)后打开电源、USB 2.0连接将无法正常工作。
1000台设备中有2台设备出现了这种情况。

・TUSB7320的 PCI Express 没有数据输出、也没有连接。
・到 USB 器件的连接序列不会启动。
・USB 3.0端口未使用。

我已确认电源、时钟和复位信号是根据数据表中描述的顺序输出的。

有没有关于 USB 连接不工作的想法?
此外、如果除数据表中所述的序列外、还应确认其他序列、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masahito:

       1.1V 和3.3V 之间有何关系?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我正在与 Masahito 先生合作。

    您询问的是3.3V 和1.1V 之间的关系、您是否询问引导顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好采用波形。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    出现问题时的波形如下所示。 即使在正常运行时、它也是相同时序的波形。 绿色波形为+3.3V、黄色波形为+1.1V。
    3.3V 和+1.1V 波形之间的关系是否有问题?

    此致

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以使用 GRST 和 PEARST 获取波形?

    您是否能够调整3.3V 和1.1V 斜坡?

    您能否发送原理图?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    GRST 和 PERST 波形是单独采集的。

    我会检查3.3V 和1.1V 斜坡是否可调。
    3.3V 和1.1V 斜坡之间有什么更好的关系?

    下面显示了 TUSB7320的外设电路图。

    此致

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masahito:

       1.1V 看起来相当陡峭、3.3V 斜坡看起来正常。

       PCIe_TX0上是否有交流电容?

       这两个单元是否一致?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    PCIe TX 和 RX 都具有交流电容器。
    我将检查这两个单元是否持续出现故障。
    是否存在因1.1V 灯的影响而无法正常工作的情况?

    此致

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的主机器件对功率斜坡不是很敏感。

    我想知道这些器件可能会真正出现故障、需要发回进行 ATE 测试。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    感谢您的回答。
    我将以它为例。

    ATE 测试可在何处执行?
    您的公司能否实施?

    在执行 ATE 测试之前、我应该检查什么吗?

    请告诉我是否有任何方法来检查 te TUSB7320是否已正常启动。
    例如、如果有一种方法可以测量某个引脚的行为、请告诉我。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

       请 与当地 CQE 联系、了解如何处理客户退货。

      由于存在 PCIe 链路问题、因此您可以做的事情不多。 只需 确保将器件放在 ESD 袋中。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我们检查本地 CQE。

    我在释放复位时检查了 TUSB7320的 PCI Express 波形。 在正常操作中、数据在释放复位后输出、但在发生故障时、数据不输出。 如果您对这种差异有任何看法、请告诉我。


    正常工作

    发生故障时

    此外、如果您遇到的问题有任何勘误表、请告知我。

    此致

    Masahito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masahito:

         我们没有 PCI 相关示例的勘误表。 它确实显示了功能故障或这些器件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?