Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320
在某些情况下、如果在电源未接通(大约1小时或更长时间)后打开电源、USB 2.0连接将无法正常工作。
1000台设备中有2台设备出现了这种情况。
・TUSB7320的 PCI Express 没有数据输出、也没有连接。
・到 USB 器件的连接序列不会启动。
・USB 3.0端口未使用。
我已确认电源、时钟和复位信号是根据数据表中描述的顺序输出的。
有没有关于 USB 连接不工作的想法?
此外、如果除数据表中所述的序列外、还应确认其他序列、请告知我们。