This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:有时检测 SDP、而不检测 CDP 的原因

Guru**** 2812285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193339/bq24392-the-reason-for-sometimes-detect-sdp-not-detect-cdp

器件型号:BQ24392

※我发布新的线程、因为在前一个线程上未清除。  

对于以下原理图、有时检测 SDP 而不检测 CDP。

("有时"是随机的)

请告诉我以下两点问题;

・如果有任何原因或改进了检测 DCP 的点。

・我认为检测错误的原因是在600ms 内 D+开始检测到 D-检测之前无法预料到的判断。

  在这种情况下、D-无法正常检测、bq24392无法检测 DCP、这是否正确?

原理图附在下方;

波形附在下方、 NG 模式趋向于通电和断电情况。

①PWR 关闭

・确定

・NG (未检测 DCP)

②PWR 打开

・确定

・NG (未检测 DCP 且 DP_CON=H / DM_CONJ=L)

・当设置为 INVALID PULLUUP_ENB (移除了 R14)时、bq24392可检测 DCP (正常运行)。

・当 R14上拉电阻更改为主机侧时、bq24392无法检测 CDP。

如果需要更多详细信息、请一起告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天稍后将详细介绍。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的回复、

    我期待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当   开关打开并启动 FS 枚举时、引脚3上可能需要1..5k 上拉电阻。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的回复、

    将1.5kΩpull Ω 电阻器上的电阻器更改为引脚3侧(移除了 R14)时、测试结果未得到改善。

    您的1.5kΩpull 是否意味着 Δ V UP 需要 R14和引脚3两侧?  

    很抱歉、还有其他问题、PULLUP_ENB 电路是否可能对运行产生不良影响?

    
    

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,当 R14被移除时,可以检测到 CDP。 是否仍然可以全速工作。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    客户测试结果如下;

    ①R14:连接、主机侧(引脚3):未连接1.5kΩ 上拉⇒NG

    ②R14:移除、主机侧(引脚3):未连接1.5kΩ 上拉⇒正常

    ③R14:连接、主机侧(引脚3):连接1.5kΩ 上拉⇒??

    ④R14:移除、主机侧(引脚3):连接1.5kΩ PULLUP⇒NG

    您的答案与哪一项匹配?

    如果 n ü ②变得更好、但它与您的答案(连接到引脚3)相矛盾、我们还不能证明这些原因。

    对于第一个问题中未检测到的 D-、是否有任何原因或需要其他信息?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2、USB 全速器件是否仍然工作? 我不确定全速主机是否具有内部1.5k 上拉电阻。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    很抱歉我的回复延迟、

    ② μ A 的情况、USB 全速的结果正在确认、主机侧已经有1.5kΩ Ω 的上拉电阻。

    顺便说一下、尽管设置了② Ω、但当交流适配器"缓慢"插入 VBUS 时、这些电容器会检测 SDP。

    将交流适配器插入 VBUS 时是否存在速度限制条件?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主机已具有内部1.5k pu、则无需外部1.5k pu。

    速度与 Vbus 无关。

    此致

    Brian