※我发布新的线程、因为在前一个线程上未清除。
对于以下原理图、有时检测 SDP 而不检测 CDP。
("有时"是随机的)
请告诉我以下两点问题;
・如果有任何原因或改进了检测 DCP 的点。
・我认为检测错误的原因是在600ms 内 D+开始检测到 D-检测之前无法预料到的判断。
在这种情况下、D-无法正常检测、bq24392无法检测 DCP、这是否正确?
原理图附在下方;

波形附在下方、 NG 模式趋向于通电和断电情况。
①PWR 关闭
・确定

・NG (未检测 DCP)

②PWR 打开
・确定

・NG (未检测 DCP 且 DP_CON=H / DM_CONJ=L)

・当设置为 INVALID PULLUUP_ENB (移除了 R14)时、bq24392可检测 DCP (正常运行)。
・当 R14上拉电阻更改为主机侧时、bq24392无法检测 CDP。
如果需要更多详细信息、请一起告诉我。
此致、
Satoshi