This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:PHY 链路状态不更改!#39;t 更改

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196009/dp83tc812s-q1-phy-link-state-doesn-t-change

器件型号:DP83TC812S-Q1

尊敬的 TI 团队:

我不是一名电气工程师、请多多包涵 。 此外、我 无法分享任何原理图或任何其他机密信息。

我们使用  DP83TC812S-Q1 PHY 与受管交换机上的一个端口相连。

在我们的初始开发过程中、我将使用 EVB-LAN8770M_MC 板来测试主/从工作模式。

我尝试解决以下两个问题

  1. 当 PHY 处于从模式且 MC 处于主模式时、MC D4 Link LED 和交换机端口永远不会检测到活动链路。
  2. 当 PHY 处于主控模式且 MC 处于受控模式时、FOLLOWIGN 器件的电源复位(包括开关和 PHY 在内的整个盒)、MC D4 Link LED 和开关端口需要几个小时才能检测到活动链路。

以下是我已经尝试过的操作

  1. 使用两个 MC、一个作为主器件和另一个从器件、D4 Link LED 在两个板的 SW1RESET 之后显示绿色。 更改 MC 运行模式也会起作用、并在 SW1RESET 之后显示 D4 Link LED 绿色。
  2. 当 PHY 是主设备、MC 是从设备、D4 Link LED 指示灯已经为绿色(当它清除上面的问题2时)、我可以更改0x1834寄存 器以将 PHY 置于从设备模式(0x8000)并立即进入主设备模式(0xC000)。 连接的 MC D4 Link LED 会立即相应地更改状态、即当 PHY 是主设备时为绿色、当 PHY 是从设备时保持关闭状态。
  3. 通过更改0x1F 寄存器进行硬/软复位、但这对任何问题都没有帮助。
  4. 通过更改0x18B 寄存器将管理模式(0x1c4b)更改为自主模式(0x1c0b)、但这也没有帮助。 BTW、在数据表中不是有关0x18B 的详细信息。
  5.  通过更改0x608寄存器禁用自动协商(0x027a)、但没有成功。

其他要点、请查看原理图。

  • 默认情况下、PHY LED_0处于主模式。
  • 默认情况下、PHY LED_1处于管理模式。

我是否还有其他遗漏的东西、我可以进行检查?

Thx 寻求帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要提出一个情况基准,以进一步了解目前的情况。

    1) 1)您使用的电缆长度是多少?

    2) 2) DP83TC812是否配置为遵循开放联盟设置? 有关详细信息、请参阅 SNLA389。 请尝试使用相应配置的 DP83TC812重新运行实验、并查看问题语句是否发生变化。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SNLA389的软件配置解决了我的所有问题。