请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812S-Q1 尊敬的 TI 团队:
我不是一名电气工程师、请多多包涵 。 此外、我 无法分享任何原理图或任何其他机密信息。
我们使用 DP83TC812S-Q1 PHY 与受管交换机上的一个端口相连。
在我们的初始开发过程中、我将使用 EVB-LAN8770M_MC 板来测试主/从工作模式。
我尝试解决以下两个问题、
- 当 PHY 处于从模式且 MC 处于主模式时、MC D4 Link LED 和交换机端口永远不会检测到活动链路。
- 当 PHY 处于主控模式且 MC 处于受控模式时、FOLLOWIGN 器件的电源复位(包括开关和 PHY 在内的整个盒)、MC D4 Link LED 和开关端口需要几个小时才能检测到活动链路。
以下是我已经尝试过的操作、
- 使用两个 MC、一个作为主器件和另一个从器件、D4 Link LED 在两个板的 SW1RESET 之后显示绿色。 更改 MC 运行模式也会起作用、并在 SW1RESET 之后显示 D4 Link LED 绿色。
- 当 PHY 是主设备、MC 是从设备、D4 Link LED 指示灯已经为绿色(当它清除上面的问题2时)、我可以更改0x1834寄存 器以将 PHY 置于从设备模式(0x8000)并立即进入主设备模式(0xC000)。 连接的 MC D4 Link LED 会立即相应地更改状态、即当 PHY 是主设备时为绿色、当 PHY 是从设备时保持关闭状态。
- 通过更改0x1F 寄存器进行硬/软复位、但这对任何问题都没有帮助。
- 通过更改0x18B 寄存器将管理模式(0x1c4b)更改为自主模式(0x1c0b)、但这也没有帮助。 BTW、在数据表中不是有关0x18B 的详细信息。
- 通过更改0x608寄存器禁用自动协商(0x027a)、但没有成功。
其他要点、请查看原理图。
- 默认情况下、PHY LED_0处于主模式。
- 默认情况下、PHY LED_1处于管理模式。
我是否还有其他遗漏的东西、我可以进行检查?
Thx 寻求帮助、