This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-EP:接收器规格

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195260/dp83848-ep-receiver-specification

器件型号:DP83848-EP

您好!

我正在100BASE-TX 中使用 DP83848-EP、我正在寻找接收器规格。 我的应用具有多种电缆配置、两个具有 DP83848-EP 的器件之间具有不同的长度和中间连接器编号。 数据表(SLLSEC6E–2012年9月–2019年6月修订)中的§5.5.1.2.2.1:

'补偿或均衡必须是自适应的、以确保接收到的信号得到适当的调节 、而不受电缆长度的影响。'  

"图5-8中给出的曲线说明了给定电缆长度下特定频率下的衰减。 这 是根据 EIA/TIA 公告 TSB-36中指定的最坏情况频率与衰减数字得出的。
这些曲线表示必须由接收自适应均衡电路补偿的信号衰减的显著变化。"

这是否意味着任何长度为给定且衰减低于或等于曲线的电缆都将正确解码?  

我有一个示波器、其中电缆特性与 TSB-36 = EIA/TIA 568-B.2 Cat5e 实心、IEEE 第25条(100 Base-TX)或 EN3375-11 (电缆规格)均不匹配。  

2.接收器是否对我的电缆和 TSB-36之间的偏差敏感?

3.是否应提供其他参数来回答问题1和2?

此致、

Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    图5-7中提到的电缆长度是测试的最大范围、只要电缆要求符合数据表中提到的规格、它就应该能够正确解码。

    如果您有不同的电缆需要评估、我建议您使用我们的 DP83848评估模块并检查其是否正常工作。
    https://www.ti.com/tool/DP83848I-POE-EK

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的回答。

    您能否更精确地了解"数据表中提到的规格"?   我的电缆应充满 EIA/TIA 568-B.2的哪一部分?  

    数据表中仅引用了衰减标准、我对此感到惊讶。

    我无法使用您的评估板测试不同的电缆、因为我无法重现所有情况。 我可以使用发电机模拟电缆吗? 所需的采样率和特性是什么?

    此致、

    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etienne、

    [引用 userid="552370" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195260/dp83848-ep-receiver-specification/4511493 #4511493"]您能否更精确地了解"数据表中提到的规格"?

    TSB-36

    [引用 userid="552370" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195260/dp83848-ep-receiver-specification/4511493 #4511493"]我无法使用评估板测试不同的电缆、因为我无法重现每种情况。 我可以使用发电机模拟电缆吗? 所需的采样率和特性是什么?[/引述]

    除数据表外、此器件上没有太多数据可用。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Rahul