您好!
我正在100BASE-TX 中使用 DP83848-EP、我正在寻找接收器规格。 我的应用具有多种电缆配置、两个具有 DP83848-EP 的器件之间具有不同的长度和中间连接器编号。 数据表(SLLSEC6E–2012年9月–2019年6月修订)中的§5.5.1.2.2.1:
'补偿或均衡必须是自适应的、以确保接收到的信号得到适当的调节 、而不受电缆长度的影响。'
"图5-8中给出的曲线说明了给定电缆长度下特定频率下的衰减。 这 是根据 EIA/TIA 公告 TSB-36中指定的最坏情况频率与衰减数字得出的。
这些曲线表示必须由接收自适应均衡电路补偿的信号衰减的显著变化。"
这是否意味着任何长度为给定且衰减低于或等于曲线的电缆都将正确解码?
我有一个示波器、其中电缆特性与 TSB-36 = EIA/TIA 568-B.2 Cat5e 实心、IEEE 第25条(100 Base-TX)或 EN3375-11 (电缆规格)均不匹配。
2.接收器是否对我的电缆和 TSB-36之间的偏差敏感?
3.是否应提供其他参数来回答问题1和2?
此致、
Etienne