主题中讨论的其他器件: AM26LV32E、 AM26LV32
根据最新的 AM26LV32E 数据表(修订版 D)、该器件不支持短路或终止失效防护条件。 AM26LV32E-EP 数据表的最新版本(TI 网站上的修订版 A)指出、它仍然支持短路或终止失效防护条件。 当 AM26LV32E-EP 的输入为三态时、是否有人可以通过安装端接电阻器来验证其预期行为?
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据最新的 AM26LV32E 数据表(修订版 D)、该器件不支持短路或终止失效防护条件。 AM26LV32E-EP 数据表的最新版本(TI 网站上的修订版 A)指出、它仍然支持短路或终止失效防护条件。 当 AM26LV32E-EP 的输入为三态时、是否有人可以通过安装端接电阻器来验证其预期行为?
谢谢、
Brian
您好 Brian、
对于此器件、终止失效防护是指当输入被打开时、接收 器将输出高电平。 怠速(终止)或短路情况不会受到保护、并且"R"状态未定义
要添加怠速失效防护保护、您可以添加失效防护偏置电阻器-在此处说明: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf -但 A 和 B 之间的短路会产生0V 的差分电压、因此接收器输出将未定义。
像这样的传统器件通常具有这种缺点。 现代器件的两个阈值均低于0V、以帮助缓解这些问题。 但是、我们无法使用此功能进行良好的替代、因为此器件与类似配置中的其他器 件是旧器件、在这种情况下通常不受保护。
最棒的
Parker Dodson