This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:已终止失效防护状态

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP, AM26LV32E, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195951/am26lv32e-ep-terminated-fail-safe-status

器件型号:AM26LV32E-EP
主题中讨论的其他器件: AM26LV32EAM26LV32

根据最新的 AM26LV32E 数据表(修订版 D)、该器件不支持短路或终止失效防护条件。  AM26LV32E-EP 数据表的最新版本(TI 网站上的修订版 A)指出、它仍然支持短路或终止失效防护条件。  当 AM26LV32E-EP 的输入为三态时、是否有人可以通过安装端接电阻器来验证其预期行为?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当数据表的非"EP"版本为时、"EP"版本必须未更新。 感谢您将此事提请我们注意。  

    两个版本的器件都应按照非 EP 版本数据表中的说明进行开路失效防护。 介于-200mV 和200mV 之间的电压可能会导致接收器输出引脚随机输出1或0。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV32器件型号是否有任何扩展温度版本?  或者、对于具有端接失效防护选项的芯片而言、AM26LV32I (-40至+85C)是最宽的温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40C 至85C 是 AM26LV32的最高额定温度版本。  

    您是否只有适用于应用的3.3V 电源? 似乎有些类似器件的温度范围较高、电源电压不同(5V)-是否存在器件设计需求?  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在输出端使用3.3V 逻辑的器件。  5V 输出不是可选的。

    您能否为我澄清"终止失效防护"这一短语(以确保我理解)?  我是否可以通过使用+和-输入之间的终端电阻器正确解释它、如果输入为三态/高阻抗、则终止失效防护将在芯片的输出端产生逻辑1/高电平状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;"端接失效防护"意味着端接电阻器将输入短接在一起、以便差分输入电压为零、并为此保证接收器输出1。

    解决此问题的最简单方法可能是添加失效防护电阻器(上拉和下拉)、使终端电阻器上的压降大于200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于此器件、终止失效防护是指当输入被打开时、接收 器将输出高电平。 怠速(终止)或短路情况不会受到保护、并且"R"状态未定义

    要添加怠速失效防护保护、您可以添加失效防护偏置电阻器-在此处说明: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf -但 A 和 B 之间的短路会产生0V 的差分电压、因此接收器输出将未定义。

    像这样的传统器件通常具有这种缺点。 现代器件的两个阈值均低于0V、以帮助缓解这些问题。 但是、我们无法使用此功能进行良好的替代、因为此器件与类似配置中的其他器 件是旧器件、在这种情况下通常不受保护。

    最棒的

    Parker Dodson