This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848JSQ/NOPB:我是否需要外部变压器?

Guru**** 1461210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188393/dp83848j-dp83848jsq-nopb-do-i-need-external-transformers

器件型号:DP83848J

您好!

我需要在具有集成 MAC (数据表: URL)的微控制器和具有集成 MAC 和 PHY (数据表: URL)的微处理器之间进行通信。 处理器上的 MAC 引脚已被设计使用、因此我计划在两者之间使用 DP838484JSQ/NOPB。 以下是原理图:

芯片位于同一电路板上。 不会有 RJ45连接器。 它们之间的最大距离将是几厘米。 我还不知道我将使用10或100 Mbps。

我的问题如下:

-是否需要10BASE-T/100BASE-TX 线路上的变压器? 我认为我是这样做的,基于 DP83848数据表的第65/87页:URL

-如果是,这一个是否适合: URL

-我是否还需要 RMII 线路上的变压器? BOM 成本是项目的一个真正问题、因此如果它可以在没有第二个变压器的情况下工作、这会很好。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    这是新设计吗? 如果是、您可以改用 DP83826吗?

    对于 DP83848、在 DP83826所处的位置绝对需要磁性元件、您可以使用电容耦合来降低 BOM 成本。

    在 RMII 线路上、如果 PHY 和微控制器的 VDDIO 电平相同、则无需任何隔离或电平转换器。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我将使用 DP83848。 是否可以要求快速查看原理图? 这是:

    您有机会看到任何错误吗? 我将在 RMII 模式下使用芯片。

    此外,我还有一个问题:变压器左侧是否也需要上拉电阻器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    请在星期三结束前提供详细反馈。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul。 您是否能够查看原理图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    很抱歉、未收到回复。 我生病了、可以在一天或两天内给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    很抱歉耽误你的答复。 这是我对原理图的反馈。

    1. 请在 VCC_ETH 上放置一个10uF 电容器
    2. 始终建议隔离连接器接地(接地)和 PHY 接地。 这些接地可以使用1Mohm 和4.7nF 电容进行短接。


    3. 电缆侧磁性元件的中心抽头不应连接到器件电源轨。 它可以保持浮动、也可以通过电容器连接到接地端。
    4. 电路原理图中 CRS_DV 的连接正确。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 同一电路板上的两个 MCU 之间进行通信(没有连接器和电缆)。 执行第2点。 和3. 在这种情况下仍然适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    你是对的。 我没达到这一点。 由于两个器件都位于同一电路板上、因此您可以忽略点2和点3。

    --
    此致、
    Gokul。