您好!
我需要在具有集成 MAC (数据表: URL)的微控制器和具有集成 MAC 和 PHY (数据表: URL)的微处理器之间进行通信。 处理器上的 MAC 引脚已被设计使用、因此我计划在两者之间使用 DP838484JSQ/NOPB。 以下是原理图:
芯片位于同一电路板上。 不会有 RJ45连接器。 它们之间的最大距离将是几厘米。 我还不知道我将使用10或100 Mbps。
我的问题如下:
-是否需要10BASE-T/100BASE-TX 线路上的变压器? 我认为我是这样做的,基于 DP83848数据表的第65/87页:URL
-如果是,这一个是否适合: URL ?
-我是否还需要 RMII 线路上的变压器? BOM 成本是项目的一个真正问题、因此如果它可以在没有第二个变压器的情况下工作、这会很好。
感谢您的回答。