This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:适用于 VPass 应用的1.8V/3.3V VCC 设计

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196695/tca9546a-vcc-design-in-1-8v-3-3v-for-vpass-application

器件型号:TCA9546A

尊敬的 TI 团队:

我们希望在我们的设计中使用 TCA9546A、但我们需要考虑数据表。

请参阅我们的图。

VCC=3.3V,Vpass 大约为1.9V。
VCC 3V 至3.6V 时、Vpass 最小值约为1.6V。

为了使 TCA9546A 充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。

如果我们的设计采用 VCC=3.3V 的情况、则我们的主器件使用1.8V、但 Vpass 为1.6V-2.8V。

我们在1.8V 主器件侧对此感到担忧。
您对此 设计是否有经验和建议? 我们有风险吗? 或者我们必须在1.8V 时更改为 VCC。

BR、

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的担心是合理的;3.3V 的 VCC 过高、无法支持1.8V 信号。

    您必须使用较低的 VCC、例如1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。

    请帮助我们检查3.3V 的从器件侧。 VCC 设置为1.8V 是否存在任何风险?

    如果 TI 团队有建议、请提供拉电阻值供我们参考。

    我们的从器件标志是设计上拉、采用2K 欧姆和3.3V 电压。

    非常感谢。

    BR

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 是一种双向协议;主器件和从器件之间没有电气差异。

    当电压低于 Vpass 时、开关闭合、当电压较大时、开关断开。 在后一种情况下、所有总线段上的电压由上拉电阻器决定。

    所有被启用的总线段上的上拉电阻器并行工作。 I²C、所有已启用总线段上流经电阻器的总电流应低于 Δ I 限值、对于低压总线、该限值为2mA。 因此、假设一次只启用一个从通道、每个上拉电阻器不应大于1mA。

    另请参阅 《I2C 总线上拉电阻计算 》应用报告、但请注意、您有多个并联的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    各位先生的回答是正确的。 如果您需要建议的上拉电阻值、我还建议查看他引用的应用手册。 如果您提供的方框图是准确的(每个通道上有1个 I2C 目标器件)、那么3.3V 逻辑上的2.2k 上拉电阻似乎正常工作。

    如果您仍有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    -Bobby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bobby、

    对于“所有使能的总线段上的上拉电阻器并行工作”,主控侧和受控侧上拉电阻器是否也并行工作? 如果有, 是否有通过2个不同的电源轨上拉同一总线上的主侧和从侧的风险?

    谢谢

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;有五个总线段、一个带有主器件、和四个从器件段。

    TCA9546A 阻断高电压;只有当信号为低电平时、段才被连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="552974" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196695/tca9546a-vcc-design-in-1-8v-3-3v-for-vpass-application/4512318 #4512318"]主从端的上拉电阻器是否也会并行工作?

    正如各位先生所指出的、只有当信号较低时、它们才会并行工作。

    [引用 userid="552974" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196695/tca9546a-vcc-design-in-1-8v-3-3v-for-vpass-application/4512318 #4512318"] 是否存在使用2个不同电源轨上拉同一总线上主站侧和从站侧的风险?

    如果您在 I2C 开关上使 Vcc=1.8V、则没有风险。 高电平信号将被阻断。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    由于当 信号为低电平时它连接到每一侧(主器件和从器件),我认为对于具有不同电源轨的信号调节来说可能是可以的。

    感谢您的宝贵意见。

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。