This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:它是否支持压缩视频(DSC)直通?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198096/sn65dsi85-does-it-support-a-compressed-video-dsc-pass-thru

器件型号:SN65DSI85

 SN65DSI85是否支持压缩视频(DSC)直通? 当我测试它时、它不起作用。  我认为 SN65DSI85会检查数据包报头中的数据类型、如果是0x3E 或0x0B。 正确吗?

2.如果问题1正确,是否有任何方法可以忽略数据包报头的数据类型,例如隐藏选项或测试模式? 我想使用未压缩的数据包报头传输压缩图像。   

  或者、您能否介绍支持压缩视频直通的其他 IC、例如 MIPI 与他人或 eDP 与他人

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI85不支持 DSC 压缩。 它只支持非突发和突发模式数据包传输。

    遗憾的是、我们没有支持 DSC 压缩的解决方案。

    谢谢

    David