Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85 SN65DSI85是否支持压缩视频(DSC)直通? 当我测试它时、它不起作用。 我认为 SN65DSI85会检查数据包报头中的数据类型、如果是0x3E 或0x0B。 正确吗?
2.如果问题1正确,是否有任何方法可以忽略数据包报头的数据类型,例如隐藏选项或测试模式? 我想使用未压缩的数据包报头传输压缩图像。
或者、您能否介绍支持压缩视频直通的其他 IC、例如 MIPI 与他人或 eDP 与他人
谢谢