This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:能否级联 TCA9548A、TCA9511A、然后使用 SI18IS606?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

前两个 TCA9548A 来自评估板、我想使用其中一个 I2C 通道、并进一步扇出至24个插槽。 对于每个插槽、我希望使用一个或多个 SI18IS606将 I2C 转换为 SPI、也可以使用 EEPROM。

电路板尺寸为~300x100mm

这种做法是否可行?

在 TCA9548A 之前、我是否需要 TCA9511? 如果3个 TCA9548A 的每个电流约为100mm?

如何估算这里的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。

    所有已启用的总线段都连接在一起、因此它们的上拉电阻器是并联的。 所有器件都必须具有足够的驱动强度(即、总电流应小于3mA)。

    布线的长度约为1…3pF/英寸。 (如果电容使上升沿过慢、您可以降低速度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我在这里收到了更多后续问题:  

    TCA9511是否复位每个段的 IOL 限制?

    如果总线为3.3V、并且我在三个 TCA9548A 之前添加了一个 TCA9511、以将 IOL 要求与上一级隔离、以下陈述是否正确?

    1:如果一次只允许一个段使能、TCA9511和 TCA9548的上拉电阻器可以低至2*1.1K 欧姆。

    2:如果所有段都被同时启用、TCA9511的上拉电阻器应该大于24*1.1K、比如说大于27K Ω?

    3:使用高上拉电阻器的限制是什么、例如、到处只使用100K 欧姆? 我的理解是、减少布线的 RC 常数、并有效地降低总线速度。 那么、如何计算速度限制?

    4:对于每个客户端、由于它位于 TCA9511缓冲区的后面、因此可以独立计算 IOL 3mA、这是正确的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我原本希望 TI I2C 设计器工具能帮助我模拟其中的一些总线缓冲器、多路复用器、但我无法在云评估版本中添加这些芯片。 我是否遗漏了 I2C 设计器工具中未涉及的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要3mA 才能在400pF 总线上获得400kHz 频率。 在较小的总线上、您不需要那么多的电流。

    kΩ 并联的电阻器的总电阻值必须至少为1.1k Ω。 两个串联的 TCA9548A kΩ 三个总线段、所有总线段都应具有电阻器、因此您应该具有2×3×3.3 (或更大)的电阻器。

    2.是的。

    3.是的、电路板上的上拉电阻和电容构成了一个低通滤波器。 当电阻器过大时、上升沿较慢;为了确保它们最终到达 VCCx、您可能需要降低速度。

    4、是的、TCA9511A 是一个缓冲器、彼此隔离分段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    您所需的设计可以级联两个 TCA9548A 开关到三个 TCA9548A 开关。 正如 Clemen 所述、总线上的所有器件都需要足够的驱动强度来将总线拉至输出低电平状态(根据 I2C 标准、总电流应该小于3mA)。  

    在设计时、PCB 设计中的1pF-3pF/英寸是一个很好的估算值。

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517167 #4517167"] TCA9511是否复位每个段的 IOL 限制?

    TCA9511是一款可热插拔 I2C 缓冲器、可有效地重新驱动 I2C 总线、因此可"复位"每个段的 IOL 限制、并将器件输入/输出侧之间的总线电容分离。  

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517167 #4517167]1:如果一次只允许启用一个段、则 TCA9511和 TCA9548的上拉电阻器可以低至2*1.1K 欧姆。

    缓冲器的输入侧总电阻为1.1k Ω、缓冲器输出侧总电阻为1.1k Ω。 但您必须记住、缓冲器输出侧的每个分支都可能与激活的任何活动下行通道并行显示。 TCA9548是无源器件、因此开关输入侧为1.1k Ω、输出侧为1.1k Ω、有效上拉电阻约为1.1k Ω|| 1.1k Ω= 550 Ω、这是上拉电阻过大的原因。  

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517167 #4517167"] 2:如果所有段都允许同时启用,则 TCA9511的上拉电阻应大于24*1.1K,例如大于27K 欧姆?

    我相信您会将其更改为25 * 1.1k 欧姆、以包含 MCU 侧的上拉电阻。 因此、每个通道上的上拉电阻器大于27.5k Ω。

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517167 #4517167]3:使用高上拉电阻器的限制是什么、例如在任何地方都只使用100K 欧姆电阻器? 我的理解是、减少布线的 RC 常数、并有效地降低总线速度。 那么如何计算速度限制?[/quot]

    克莱明对这个问题回答得很好。  

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517167 #4517167"] 4:对于每个客户端,由于它位于 TCA9511缓冲区的后面,因此可以独立计算 IOL 3mA,这是正确的吗?

    没错。

    [引用 userid="304616" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198137/tca9548a-can-i-cascade-tca9548a-tca9511a-and-then-use-si18is606/4517187 #4517187">我本来希望 TI I2C 设计器工具能帮助我模拟其中的一些总线缓冲器、多路复用器、但我无法在云评估版本中添加这些芯片。 我是否遗漏了 I2C 设计器工具中不包含的内容?

    在云中使用 I2C 设计器时、请查看"单击此处添加从属设备"框以添加另一个您可以从中选择其他 TI 器件的器件。  

    此致、

    Tyler