主题中讨论的其他器件:ALP
您好、TI 专家、
这是基于 1186019的以下主题( https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186019/ds90ub948-q1-aeq-restart)。 通过我们实施的建议加电序列(在1186019/ds90ub948-Q1-aeq-restart 中)、我们现场将报告后屏问题。 有什么想法吗?
在早期报告的4种黑屏情况下、我们发现当 问题发生时 UB929 0x0C 寄存器的值为0x16、~一分钟后、0x0C 寄存器值更改为0x5、显示工作正常。
0x0C 寄存器具有0x16值、表示链路丢失、CRC 错误、 未检测到电缆链路。

这里有一些问题:
1.哪些因素可能导致未检测到电缆的扭曲? 有什么解决问题的想法吗?
2. 在我们的设计中,输入 HDMI 时钟大约为95Mhz,采用以下 EDID 配置, 这非常接近串行器 UB929的 maxim 96Mhz HDMI 时钟支持功能,您能否帮助检查在 UB929部件上运行95Mhz HDMI 时钟的风险? UB929的96Mhz 是否有任何裕度?