This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:UB929和 UB948之间的链路丢失

Guru**** 2580315 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196292/ds90ub929-q1-link-lost-between-ub929-and-ub948

器件型号:DS90UB929-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好、TI 专家、  

  这是基于 1186019的以下主题( https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186019/ds90ub948-q1-aeq-restart)。   通过我们实施的建议加电序列(在1186019/ds90ub948-Q1-aeq-restart 中)、我们现场将报告后屏问题。  有什么想法吗?  

  在早期报告的4种黑屏情况下、我们发现当  问题发生时 UB929 0x0C 寄存器的值为0x16、~一分钟后、0x0C 寄存器值更改为0x5、显示工作正常。  

0x0C 寄存器具有0x16值、表示链路丢失、CRC 错误、 未检测到电缆链路。  

   

这里有一些问题:

1.哪些因素可能导致未检测到电缆的扭曲?  有什么解决问题的想法吗?  

2. 在我们的设计中,输入 HDMI 时钟大约为95Mhz,采用以下 EDID 配置, 这非常接近串行器 UB929的 maxim 96Mhz HDMI 时钟支持功能,您能否帮助检查在 UB929部件上运行95Mhz HDMI 时钟的风险? UB929的96Mhz 是否有任何裕度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:

    3.电缆链路是否检测 UB929输入 HDMI 信号质量上的 DEPAND?  或者、即使没有 UB929 HDMI 输入、也仍然可以检测到电缆链路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longyou、  

    感谢 您的提问。 请在下方查找反馈:

    [引用 userid="551785" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196292/ds90ub929-q1-link-lost-between-ub929-and-ub948 ]1. 以下哪些因素可能导致未检测到电缆扭曲?  有什么解决问题的想法吗?  [/报价]

    是否存在 FPD-Link 锁定和/或链路裕度问题。 锁定将无法获得、不会实现任何正向通道数据或控制通道。  

    [引用 userid="551785" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196292/ds90ub929-q1-link-lost-between-ub929-and-ub948 ]2.  在我们的设计中,输入 HDMI 时钟约为95Mhz,采用以下 EDID 配置, 这与串行器 UB929的 maxim 96Mhz HDMI 时钟支持功能非常接近,您能否帮助检查为 UB929部件运行95Mhz HDMI 时钟的风险? UB929的96Mhz 是否有任何裕度?  [/报价]

    如果 HDMI 没有漂移并且在~95MHz 时保持稳定、这是可以的。

    [引用 userid="551785" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196292/ds90ub929-q1-link-lost-between-ub929-and-ub948/4510474 #4510474]3. UB929输入 HDMI 信号质量上的电缆链路是否检测到电缆断开?  甚至在没有 UB929 HDMI 输入的情况下、仍然可以检测到电缆链路?

    是的、如果抖动或漂移不符合数据表规格;则这些质量问题会多路复用到 FPD-Link、因为 SER 将其用作器件的时钟。

    这也可能表现为 CRC 错误、屏幕闪烁等  

    您是否有 SER 和 DES 侧的寄存器转储? 在此问题期间、LOCK 引脚是否变为低电平?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Logan:

    感谢您的快速交流。  

    用于 questiosn 3. 我们了解到 UB948在 HDMI 信号质量上锁定到 UB929 dpts。 问题是、除电缆链路检测外、要检测电缆是否在929和948之间、还取决于 HDMI 信号?  

     

    YestoDay、我们在 enginereing 侧再现了黑屏问题、请参见随附的929和948寄存器转储

    e2e.ti.com/.../dump_5F00_929_5F00_948_5F00_fail_5F00_20230215.txt

    e2e.ti.com/.../929_5F00_948_5F00_init_5F00_ok.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Logan:  

    这种黑屏非常重要、客户确认从2023年1月到 现在、最终用户报告了441次仪表盘黑屏案例、

    我们尝试了更新的929/948初始化序列重新修订(返回到原始闪烁问题初始化序列),从上星期一到现在,无法重现黑屏问题。  

    更新后的929和948初始化是黑屏问题的原因。  您能否帮助检查重新命令的初始化序列为什么会出现黑屏问题?  缝隙是多少?  如果 您需要更多信息来确定差距、请告知我们。  

    谢谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    您能否提供实际的初始化脚本、因为所附的是寄存器转储。  

    只是为了确认我的理解、您说旧版本的脚本也有闪烁的屏幕问题;但新版本却有全黑屏幕?  

    [引用 userid="551785" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196292/ds90ub929-q1-link-lost-between-ub929-and-ub948/4512644 #4512644"]questiosn 3. 我们了解到 UB948在 HDMI 信号质量上锁定到 UB929 dpts。 问题是、除电缆链路检测外、要检测电缆是否在929和948之间、还取决于 HDMI 信号?  [/报价]

    为什么电缆链路集中在这里? 如果屏幕闪烁/黑屏、则更重要的是验证 DES 侧的锁定信号;因为电缆链路也会随着锁定丢失而下降。

    是否对 PatGen 和内部时序自929起是否可以复制进行了更多调查? 这可能有助于识别 HDMI 问题。  

    是否在链路上运行了 MAP 工具或 BIST 来量化链路裕度和设计的稳健性?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、CC 上的+Ethon/Dongbao

    此时、使用 MAP 工具、BIST BER 测量等量化链路完整性非常重要 MAP 工具将根据不同 AEQ 值和选通位置的成功情况创建一个表、用于确定设计的总体链路裕度。  

    如果设计存在潜在问题、如以下项目所示、先前提供的脚本仅会实施任何勘误表或所需的脚本排序:

    • 通道规格(回波损耗、插入损耗、串扰等违规)
    • HDMI CLK 输入稳定性和抖动规格
    • 电源稳定性和噪声规格
    • 电源时序问题

    所有这些都可能导致锁定和链路裕度问题、这些问题表现为闪烁和黑屏。 AEQ 值调整对于出现故障的通道规格或数据表规格违规而言不是有效的权变措施。  

    请与 Ethon 合作提供以下项目:  

    • 映射从 ALP 内的解串器测量的工具结果。 请参阅此处的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf
    • 测量总通道回波和插入损耗、并根据通道规格进行检查(Ethan 可提供脱机)
    • 测量 HDMI CLK 抖动和时钟稳定性是否符合数据表规格
      • 这需要使用特殊的示波器设置来匹配 CDR PLL、请参阅以下内容:
      • 为了表征总抖动、TI 建议使用配备了 DPOJET 等抖动分析程序的高速示波器来测量 TJ@BER。 DPOJET 测量中使用的时钟恢复设置旨在匹配串行器件的输入 PLL 特性。 对于949:

        -方法= PLL 自定义 BW

        PLL 类型= II 类

        -环路带宽= 1MHz

        -阻尼= 700m

        -目标 BER = 1e-10

        高通滤波器:无

        低通滤波器:无

    • 提供有关电缆长度等的原理图、布局和信息
    • 尝试使用具有内部时序的 SER PatGen 来查看问题是否也出现。

    由于故障率如此之高、我怀疑我们会发现抖动、信号完整性等系统级问题

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好!

      请查看  初始化序列、愉快的帮助审阅、如果有任何意见、请告知我们。 谢谢。  

    e2e.ti.com/.../929_5F00_948_5F00_init_5F00_20230119.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Logan、您好!

      为了获得快速评价、我们将提供测试结果。  

    顺便说一下,与更新的929和948初始化序列一样,我们遇到了打捆机屏幕问题,使用旧的初始化序列,报告了闪烁的屏幕,但没有黑屏。 此外、如果我们关闭/打开948电源、然后重新初始化929和948、黑屏问题也可以得到解决。  这些是否表明问题最像929和948相关路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您提供信息。  

    您能否提供完整的初始脚本以及修改后的脚本? 我想将它们并排比较、以便更好地了解这些变化。 您可以让 Dongbao / Ethan 把它们寄过来吗?

    我查看了信号完整性和测量文件、我确实注意到回波损耗问题违反了通道规格。 由于此处使用的电缆如此短、因此任何轻微的阻抗不连续性都会导致回波损耗问题、并产生反射。 作为工作台上的实验、是否可以添加更长的电缆或额外的直列式电缆来查看误差条件/速率是否有所改善?

    最后、您能否澄清错误重现性? 车辆/工作台上有多少个单元存在问题? 问题、在 X 个循环通电次数等中发现的问题有多容易复制?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

       感谢您的评论。 我们的意见和问题如下。 请帮您检查。  

    1.1GHz–1.273GHz 范围内的某些频率点的 SDD11超出了 TI 的限制。 但在我们的用户案例 中、PCLK 为95MHz、FPD 链接数据速率 应为95M * 35 = 3.325Gbps。 FPD 链路信号的典型频率为1.1Ghz 至1.273GHz。 我们是否需要关注这些超过限制频率点的 SDD11? 这些 SDD11超过限制频率点会产生什么影响?

    2.测试的裕度分析状态如下所示,使用真实车辆中使用的电缆时,它完全符合 TI 的要求 ,因此链路丢失不会发生,对吧?  实际上、链路裕度测试是与 TI FAE 一起实施的、即使对于故障单元、链路裕度看起来也不错。  

    我们共享了旧的929和948初始化序列和源代码(存在闪烁问题)以及新 的929和948初始化序列(TI 推荐、目标是解决显示闪烁问题)和源代码 (闪烁屏幕)。 您能帮助审核和沟通吗?  

    e2e.ti.com/.../BJEV_5F00_929_5F00_948_5F00_init.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一点请注意, 如果我们关闭/打开948电源然后重新初始化929和948,则黑屏问题可以解决,不需要对929 HDMI 输入(SOC HDMI 输出)执行任何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longyou、

    今天2/20是美国公众假期、因此团队将于2/21恢复活动。 感谢您在此期间的耐心等待  

    此致、

    Casey