请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 你(们)好
客户有问题、如下图所示、左侧有四个摄像头输入通道、右侧绿色圆圈中有两个 CSI 输出通道、请问如何使用这两个 CSI 输出? 根据左侧摄像头的总输入数据速率、确定是在右侧使用一个 CSI 输出还是两个 CSI 输出? 如果是、SOC 是否需要具有两个具有虚拟通道的独立端口 CSI 来输出四个摄像头屏幕? 如果没有、如何使用这两个 CSI OUT?