Other Parts Discussed in Thread: MAX3221
你(们)好。
我的客户正在设计 MAX3221的布局。
我想他们必须关注以下问题:
- DOUT Rin 的平行且等长的接线。
- 对于 DIN 和 Rout、爬电距离应至少固定为线宽的两倍、并且不建议使用长度相等的布线
- 未指定线宽。
布局指南中是否有其他提示可减少半剂量?
如果有一些配套资料解释了此器件布局的一些提示、则会有所帮助。
此致、
Ohashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ohashi
为了进一步了解 Clemens 已经提供的内容、我可以引导客户访问数据表的第15页、其中显示了布局图。

基本思路是使电荷泵和去耦电容器靠近引脚、并具有较大的覆铜区以确保足够的电流。 下面是我从另一个应用手册中讨论的内容的更深入的示例(不是专门针对 MAX3221 -这是另一个器件的 PCB 布局-不要准确复制)

这更详细地展示了如何将多边形设计为包含电容器的整个焊盘区域。
[引用 userid="520939" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198549/max3221-about-layout-guideline "]我认为建议的最大数据速率为250kbps。 DOUT/Rin 不需要平行且长度相等的接线、但在 PCB 上看起来很整洁。
TSSOP 封装图上的封装焊盘约为0.45mm =~17.71mil。 对于 DIN 和 ROUT、可以使用10 mil 迹线。 它们之间的最小距离通常取决于 PCB 制造商。 我在计算爬电距离时假设 PCB 中没有沟槽? 引线宽度间隙如此大是否有任何原因? 如果需要2 x 线宽、则使用< 10密耳的 DIN/ROUT 走线。