This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485接口

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200009/rs485-interface

主题中讨论的其他器件:THVD1550

你(们)好。

我通过15米屏蔽双绞线电缆使用 RS485接口。

我正在寻找高达10Mbps 的数据速率。 到目前为止、很好:RS485的额定速率为10Mbps

但我打算发送一个与数据同时运行 的时钟、该数据需要以10MHz 的频率运行。

我认为 、A10 MHz 时钟每50ns 转换一次、但10 Mbps 数据每100ns 转换一次。

因此、10MHz 时钟"看起来像"20Mbps 数据、并且超出了 RS485的标称运行窗口。

您能否确认(或拒绝)我的推理:如果我对、我将不得不设计一个替代时钟(或数据)方案。

非常感谢、

Michael