Other Parts Discussed in Thread: THVD1550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200009/rs485-interface
主题中讨论的其他器件:THVD1550你(们)好。
我通过15米屏蔽双绞线电缆使用 RS485接口。
我正在寻找高达10Mbps 的数据速率。 到目前为止、很好:RS485的额定速率为10Mbps
但我打算发送一个与数据同时运行 的时钟、该数据需要以10MHz 的频率运行。
我认为 、A10 MHz 时钟每50ns 转换一次、但10 Mbps 数据每100ns 转换一次。
因此、10MHz 时钟"看起来像"20Mbps 数据、并且超出了 RS485的标称运行窗口。
您能否确认(或拒绝)我的推理:如果我对、我将不得不设计一个替代时钟(或数据)方案。
非常感谢、
Michael