This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:I_OH 的最大值

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200631/max3243-max-value-for-i_oh

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

大家好、团队、

在数据表中、当 I_OH = 1.6mA 时、V_OL 最大为0.4V、这是令人失望的。

I_OH 的最大输出是多少? 它是否可以达到3 - 5mA?

如果能够实现 I_OH = 3 - 5mA、那么在这种情况下、该值将是 V_OL?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大于1.6mA 的电流、没有指定或保证的输出特性。

    接收器输出被设计成只驱动一个逻辑输入。 如果您想要添加 LED 之类的更大负载、请考虑使用不大于限制的 LED 电流、或添加 SN74LVC1G07等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    Clemens 正确-我们不保证性能高于数据表中的测试条件。 如果驱动的不仅仅是一个逻辑引脚、例如 LED 或类似组件、如果接收器控制台侧输出需要更多电流、则缓冲器可能是保证系统性能的最佳方法。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson