请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3243 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07
大家好、团队、
在数据表中、当 I_OH = 1.6mA 时、V_OL 最大为0.4V、这是令人失望的。
I_OH 的最大输出是多少? 它是否可以达到3 - 5mA?
如果能够实现 I_OH = 3 - 5mA、那么在这种情况下、该值将是 V_OL?
此致、
基宽原
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在数据表中、当 I_OH = 1.6mA 时、V_OL 最大为0.4V、这是令人失望的。
I_OH 的最大输出是多少? 它是否可以达到3 - 5mA?
如果能够实现 I_OH = 3 - 5mA、那么在这种情况下、该值将是 V_OL?
此致、
基宽原