请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK110 你(们)好
TLK110设置为10BASE-T 半双工、自动协商禁用。
(地址0x0000 BMCR 寄存器置位0x0000)
在此设置中、如果地址0x001A 10BISCR 寄存器 BIT7 NLP 禁用设置1。
PHY 是如何工作的?
--
我认为 FLP (快速链路脉冲)通过自动协商 禁用功能关闭。
NLP (正常链路脉冲)在10BOSCH 设置下关闭。
在这种情况下、PHY 不会生成链路脉冲?
还是忽略10BOSCH、PHY 生成链路脉冲?
谢谢、
GR