This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110关于 NLP 禁用寄存器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198497/tlk110-tlk110-about-nlp-disable-register

器件型号:TLK110

你(们)好

TLK110设置为10BASE-T 半双工、自动协商禁用。

(地址0x0000 BMCR 寄存器置位0x0000)

在此设置中、如果地址0x001A 10BISCR 寄存器 BIT7 NLP 禁用设置1。

PHY 是如何工作的?

--

我认为 FLP (快速链路脉冲)通过自动协商 禁用功能关闭。

NLP (正常链路脉冲)在10BOSCH 设置下关闭。

在这种情况下、PHY 不会生成链路脉冲?

还是忽略10BOSCH、PHY 生成链路脉冲?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    不再对 TLK110提供有效支持。 很抱歉。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    我了解 TLK110。

    --

    我认为 DP83822具有相同的寄存器和设置。

    该产品怎么样?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我不知道这种行为。 让我与我的团队核实一下、并在星期四结束前回复您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    禁用自动协商后、10M 模式被强制、NLP 被禁用、然后在线路上找不到脉冲、链路立即断开。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的信息。

    谢谢、

    GR