This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:查询 TCAN1043GDMTRQ1唤醒时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225164/tcan1043g-q1-query-about-tcan1043gdmtrq1-wakeup-times

器件型号:TCAN1043G-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7041-Q1ISO1042、TCAN1043

您好,专家,

关于贵公司的 TCAN1043GDMTRQ1、我想问以下问题:

1.从使用寿命的角度来看、收发器能支持多少次总线唤醒时间? (收发器通过 CAN/LIN 总线唤醒)

2.收发器是否有 与寿命相关的参数指标?

数据表中的共模电压定义是什么? Vcom=(Vcanh+Vcanl)/2 ?

如何了解总线故障保护:数据表中的±58V?  此参数和共模电压参数之间是否存在任何连接?

收发器的接地偏移和共模电压参数之间是否存在任何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题是收发器是否有  与寿命相关的参数指示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问和耐心等待。 我们将在明天的 CST 业务结束前给您提供回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    关于前两个问题、我在 TI.com 上找到了一份功能安全文档、其中描述了有关器件使用寿命的不同特性  我认为我们没有专门针对您的问题1进行测试、但该文档可能会有所帮助。

    [报价 userid="562350" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225164/tcan1043g-q1-query-about-tcan1043gdmtrq1-wakeup-times ]3.数据表中共模电压的定义是什么? Vcom=(Vcanh+Vcanl)/2 ?

    这里描述的等式是 CANH 信号和 CANL 信号共用的电压。 这是 CANH 和 CANL 在隐性位状态下大致稳定的电压。

    您在数据表中所指的共模接收器电压指的是+/- 30V 限值。 这通常意味着、如果系统中存在+/-30V 的接地漂移、则收发器仍能够正常运行。

    [报价 userid="562350" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225164/tcan1043g-q1-query-about-tcan1043gdmtrq1-wakeup-times ]4.如何 理解总线故障保护:数据表中的±58V?  此参数与共模电压参数之间是否存在任何连接?

    /-58V 总线故障保护是指单一 CAN 线路(CANH 或 CANL)上可能存在的最大电压、描述了 CAN 总线上可能存在的差分电压。 您可以在 ABS 中找到这些限制。 数据表中的最大工作条件。 这些限制因器件版本而异。 "H"后缀可承受高达+/-70V 的电压。  

    您在上面列出的共模电压参数、其中 Vcom =(VcanH+VcanL)/ 2并不一定适用。 不过可以进行接地漂移。 如果接地漂移足够大、这可能会提高 CAN 总线上的电位、并使其接近或超过 ABS 中列出的+/-58V 规格。 条件。 如果显示 ABS、 如果超出最大条件、器件可能会受到永久性损坏。  

    Unknown 说:
    5.收发器的接地偏移和共模电压参数之间是否有任何连接?

    收发器的接地偏移将会改变 CANH 和 CANL 之间的共模电压参数。 例如、如果 GND 上移2V、您会预计 CANH 和 CANL 都将移高2V、这会使它们之间的共模电压上移2V。 CANH 和 CANL 之间的差分电压不会受到影响、因为 CANH 和 CANL 信号均以相同的电压电位移。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tyler:

      感谢您的详细答复。

    对于 TCAN1043GDMTRQ1、数据表中所示的正常模式下共模电压为±30V、睡眠模式下的共模电压为±12V。

    这是否意味着  TCAN1043GDMTRQ1 在正常模式下可承受±30V 的 GND 漂移、 在睡眠模式下可承受±12V 的 GND 漂移?

    如果在正常模式和睡眠模式下、我们的应用中的最大共模电压均为±20V:

    (1)如果我们使用 TCAN1043GDMTRQ1、在睡眠模式下会发生什么情况?  TCAN1043GDMTRQ1是否会损坏?

    (2)]从成本和 PCB 空间的角度来看、我们不想  添加额外的隔离器件(如 ISO7041-Q1)或使用隔离 CAN (如 ISO1042)。  根据以上内容、我们可以采取哪些措施来使 TCAN1043GDMTRQ1在 ±20V GND 移位系统的睡眠模式下正常工作?(例如  正确接收唤醒信号 )

    期待您的回复。

    此致!

    王磊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王磊

    1.这是否意味着  TCAN1043GDMTRQ1 在正常模式下可承受±30V 的 GND 漂移、 在睡眠模式下可承受±12V 的 GND 漂移?

    共模电压和 GND 漂移是两个单独但相关的特性。 当 CAN 总线处于隐性状态时、共模电压约为 VCC/2、即2.5V。 可能会出现接地漂移、例如2V。 如果接地漂移为2V、这意味着共模将提升到4.5V。  

    /-30V 或+/-12V 共模规格是接收器在器件运行受损之前可以承受的最大/最小共模电压。 达到这些限值的接地漂移可能略小于收发器产生的共模电压。  

    (1)如果我们使用 TCAN1043GDMTRQ1、在睡眠模式下会发生什么情况?  TCAN1043GDMTRQ1是否会损坏?

    TCAN1043GDMTRQ1仅在超出器件的绝对最大条件时才会发生永久性损坏。 由于您遇到+/-20V 共模电压、因此不会超过绝对最大条件。 由于您在睡眠模式期间在+/-12V 的电压范围之外运行、TI 无法再保证器件正常运行、或数据表中列出的电气特性、但器件不会受到永久性损坏。

    (2)]从成本和 PCB 空间的角度来看、我们不想  添加其他隔离器件(如 ISO7041-Q1)或使用隔离 CAN (如 ISO1042)。  综上所述、我们可以采取哪些措施来使 TCAN1043GDMTRQ1在 ±20V GND 移位系统的睡眠模式下正常工作?(例如  正确接收唤醒信号 )

    TCAN1043规格适用于睡眠模式下的+/12V 共模。 该器件不会更改此参数、这些更改需要从系统角度进行。 我建议尽可能地减少 GND 回路、以便减少系统中任何较大的接地电势差。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1043规格适用于睡眠模式下的+/12V 共模。 该器件不会更改此参数、这些更改需要从系统角度进行。 我建议尽可能地减少 GND 回路、以便减少系统中任何较大的接地电势差。  

    [/报价]

    您好、 Tyler:

         尽可能减少 GND 回路是一个好主意。

    ?有其他方法可以改善 TCAN1043的睡眠模式下的共模电压、例如 在收发器电路中添加一些电子元件吗?

    以下是我们的应用。 右侧(车载 BMS)采用6V 电池供电、左侧(直流/直流充电器)采用26V 直流电源供电。 左 侧和右侧的正极连接在一起、而负极未连接在一起、因为低侧开关处于开路状态。 在这种情况下、 GND1和 GND2之间将存在14V 的 GND 漂移。

    在极端情况下、我们的应用中的接地偏移将达到20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王磊

    没有电阻器、电容器、扼流圈等真正的电气元件、这会对系统中的接地电位差产生影响。

    我建议在此时进行某种类型的隔离。 明智的做法是研究 ISO1042等隔离式 CAN 收发器以隔离这种潜在的接地偏移。  

    此致、

    泰勒