主题中讨论的其他器件:ISO7041-Q1、 ISO1042、TCAN1043
您好,专家,
关于贵公司的 TCAN1043GDMTRQ1、我想问以下问题:
1.从使用寿命的角度来看、收发器能支持多少次总线唤醒时间? (收发器通过 CAN/LIN 总线唤醒)
2.收发器是否有
与寿命相关的参数指标?
数据表中的共模电压定义是什么? Vcom=(Vcanh+Vcanl)/2 ?
如何了解总线故障保护:数据表中的±58V? 此参数和共模电压参数之间是否存在任何连接?
收发器的接地偏移和共模电压参数之间是否存在任何连接?