This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:设计帮助

Guru**** 2587295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225821/sn65dp141-design-help

器件型号:SN65DP141

您好!

你好。

我的案例:笔记本 -> DisplayBoard 电缆 -> SN65DP141作为输入缓冲器 IC、即引脚 IN0_P、IN0_N…… IN3_P、IN3_N ->  FPGA (i.e、SN65DP141的线路 OUT0_P、OUT0_N…… OUT3_P、OUT3_N 已连接至 FPGA)。

接下来是 GPIO 配置模式(不是 I2C!)。

我的问题:

1.引脚 EQ_Mode/ADD2 (引脚35)。 我应该选择什么? (因为我有一条3m 的 DP 电缆从笔记本电脑连接到 SN65DP141)? 还是迹线(因为我从 SN65DP141到 FPGA 有短的 PCB 迹线)?

2.引脚 EQ0/ADD0、EQ1/ADD1、RX_GAIN。 如何选择 EQ_AC_GAIN ? 在本例中、EQ_DC_GAIN = 1 (或0dB)。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特

    它们是否有可测量 DP141输出端信号完整性的示波器? 我会使用表8-3建议的配置作为起点、  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。  即模式"电缆"和"迹线"与 DP141的输入(非输出)相关?

    请告知。 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特

    "电缆"和"布线"与 DP141输入相关。 首先、我们可以将 DC_GAIN 保持在0dB、现在只需调整 AC_GAIN。

    谢谢

    大卫