请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM6411大家好、TI 支持团队
请为以下模块中的 USB 至 PCIe 桥接器部分推荐解决方案。
这是两个块、也是 USB 2.0和 USB 3.0的区别。
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 不会为此提供集成解决方案。 (如果 WiFi 芯片在其 PCIe 接口上未使用标准化协议、则无法实现。)
可以使用同时支持 USB 和 PCIe 的处理器。 如果已经存在适用于 WiFi SoC 的 Linux 驱动程序、则无需太多编程、只需正确配置 Linux 系统即可。
(我不知道哪个处理器适合。 我看的第一个是 AM6411、它不支持 SS USB 和 PCIe 同时。)