This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 至 PCIe 桥接器 IC 建议请求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225871/usb-to-pcie-bridge-ic-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:AM6411

大家好、TI 支持团队

请为以下模块中的 USB 至 PCIe 桥接器部分推荐解决方案。

这是两个块、也是 USB 2.0和 USB 3.0的区别。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、您需要使用编辑框底部的"插入"/"图像"菜单项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    我很抱歉。

    块缺失。

    请参阅下面的方框。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会为此提供集成解决方案。 (如果 WiFi 芯片在其 PCIe 接口上未使用标准化协议、则无法实现。)

    可以使用同时支持 USB 和 PCIe 的处理器。 如果已经存在适用于 WiFi SoC 的 Linux 驱动程序、则无需太多编程、只需正确配置 Linux 系统即可。
    (我不知道哪个处理器适合。 我看的第一个是 AM6411、它不支持 SS USB 和 PCIe 同时。)