您好、团队成员:
您能告诉我在 RMII 从模式下运行的812的设计注意事项吗?
当从 SOC/AM62向 XI 馈送50MHz 参考时钟时、我们未能将其与链路伙伴建立链路、但是、一旦我们将参考时钟替换为25MHz 晶体到 XI&XO、我们便能够与链路伙伴建立稳定的链路。 另一个奇怪的情况是、根据数据表说明、xi=50MHz、clkout=50MHz 而不是25MHz。
参考时钟是唯一影响链路建立的变化。
-加电序列检查无异常: VDDX, RESET_N, Wake
-检查硬件和寄存器读回的自举引脚: RX_D1上拉为2.49k Ω,其他自举引脚悬空
-断开 SMI 以避免软件冲突
-通信通道看起来很好,因为我们成功连接到25MHz 的晶振
- 50MHz 参考时钟占空比/上升/下降时间好、需要额外的时间来测试+-100ppm 范围内的时钟 ppm (它来自 AM62A)
提供一些有关此案例的指导。
此致
东宝