大家好
我的客户正在通过应用 DP83826设计增强型模式。
这些器件是参考 Rev.D 数据表设计的、但应用手册(SNLA344B)中的指南不同。
通过搭接实现的 FLD 检测模式有所不同、如下表所示。

您能否讲一讲更改的优缺点(如应用手册(SNLA344B))?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我的客户正在通过应用 DP83826设计增强型模式。
这些器件是参考 Rev.D 数据表设计的、但应用手册(SNLA344B)中的指南不同。
通过搭接实现的 FLD 检测模式有所不同、如下表所示。

您能否讲一讲更改的优缺点(如应用手册(SNLA344B))?
谢谢
大家好
我的客户还有其他问题。
什么函数是奇半字节?
2.在 EtherCAT 应用中启用"低 SNR 阈值"、"信号/能量损耗"和"斜升链路损耗"功能时会遇到什么问题?
3. 搭接选项
:当设置为数据表中的 EtherCAT 应用程序推荐的 strap 配置时,它不能正常工作。
-。 未在 EtherCAT 父级上执行器件扫描。
-。 当 Strap 配置8设置值更改为"0"时、器件正常扫描
-。 无论 Strap 配置1采用何种模式、Strap 配置8均以 MII/RMII 模式设置运行、因此请检查是否存在问题
下面电路中的 Strap 配置选项。
谢谢
您好、Gerome
我的客户还有其他问题。
1.接触带选项
我使用推荐的 strap 配置、即数据表上的 EtherCAT 应用对其进行设置时、无法正常工作、因此请再次检查其设置 选项是否存在问题。
- 不要扫描在 EtherCAT 父设备(TwinCAT3)上执行的设备

- 当 Strap 配置8设置值更改为0时,设备正常扫描

2. 根据硬件配置状态查询 PHY 寄存器设置状态
- Strap1在 PDR 已连接的情况下当前处于禁用状态,但在检查寄存器时处于启用状态。
请检查是否有任何问题。
μ s 奇半字节检测引导程序状态:H/W 配置为当前"0"

数据表上的 Phy 寄存器(P.66/CR2寄存器)

PHY 寄存器的信息读取:0x100 (使能)

谢谢
你好,我 是 Yoo。
很难使用请求的寄存器地址检查当前 TwinCAT 程序中的数据。
只能检查从0x00到0x0F 地址的寄存器、后续数据难以检查。
在 PHY 寄存器确认过程中、确认了0xA 寄存器数据。
与奇半字节检测(Strap1) H/W 配置不同、Reigster 识别状态得到确认、如上图所示。
此外、在检查寄存器地址0x3时、器件版本信息与默认值不同、因此请检查 PHY 功能是否存在差异、具体取决于 h/w 版本。 有关详细信息、请参阅下图。
- PHY 0x3寄存器 ADDR。

- PHY 0x3寄存器数据 (TwinCAT3读出的数据)

由于公司内部环境的原因、必须生产与前一版本混合的产品、因此必须检查 H/W Revolution 的其他部件信息。 (不包括通过寄存器读取查询修订信息)
目前使用的器件的标记代码如下。

请检查上述标记代码部分的交付时间表和制造时间表、并请求在标记代码中检查硬件修订信息的方法。
此外、已确认数据表修订版 F 支持奇半字节函数、
因此、请检查支持实际奇半字节功能和初始交付计划的版本。
谢谢你。