This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:有关通过搭接进行 FLD 检测模式的问题。

Guru**** 2932540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206751/dp83826e-question-about-fld-detection-modes-by-strap

器件型号:DP83826E

大家好

我的客户正在通过应用 DP83826设计增强型模式。
这些器件是参考 Rev.D 数据表设计的、但应用手册(SNLA344B)中的指南不同。
通过搭接实现的 FLD 检测模式有所不同、如下表所示。


您能否讲一讲更改的优缺点(如应用手册(SNLA344B))?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表修订版 F、"对于 EtherCAT 应用或启用了快速链路丢失并希望处理基线漂移数据包的应用、建议禁用信号能量检测、这可以通过设置 Strap 配置8来完成"

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我的客户还有其他问题。

    什么函数是奇半字节?

    2.在 EtherCAT 应用中启用"低 SNR 阈值"、"信号/能量损耗"和"斜升链路损耗"功能时会遇到什么问题?

    3. 搭接选项

      :当设置为数据表中的 EtherCAT 应用程序推荐的 strap 配置时,它不能正常工作。

        -。  未在 EtherCAT 父级上执行器件扫描。

        -。 当 Strap 配置8设置值更改为"0"时、器件正常扫描

        -。   无论 Strap 配置1采用何种模式、Strap 配置8均以 MII/RMII 模式设置运行、因此请检查是否存在问题

          下面电路中的 Strap 配置选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 SPRACC8A:

    "在奇半字节边界中检测到传输错误、该错误使 TX_EN 扩展一个额外的 TX_CLK 周期、并且其行为就像在该额外周期中置位了 TX_ER 一样。"

    您是否在指图9-11? 您能否检查0x467和0x3以了解不同的自举配置、看看它们是否生效?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    抱歉。 我没有分享以下图片。 请查看下图并再次查看

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分 我正在等待寄存器0x467、0x3以及0x17和0x468的结果。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    我的客户还有其他问题。

    1.接触带选项  
     我使用推荐的 strap 配置、即数据表上的 EtherCAT 应用对其进行设置时、无法正常工作、因此请再次检查其设置   选项是否存在问题。

      - 不要扫描在 EtherCAT 父设备(TwinCAT3)上执行的设备

       

     - 当 Strap 配置8设置值更改为0时,设备正常扫描

       

    2. 根据硬件配置状态查询 PHY 寄存器设置状态

      - Strap1在 PDR 已连接的情况下当前处于禁用状态,但在检查寄存器时处于启用状态。
       请检查是否有任何问题。

        μ s 奇半字节检测引导程序状态:H/W 配置为当前"0"

       数据表上的  Phy 寄存器(P.66/CR2寄存器)

     

       PHY 寄存器的信息读取:0x100 (使能)

      

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法解释该寄存器数据信息。 最后一张图是寄存器0xA 的读数?  

    您能否提供之前帖子中的注册信息? 在提供该信息以了解 PHY 看到的内容之前、我们无法继续进行调试。  

    请确保遵循正确的扩展寄存器访问以获得准确的结果。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我 是 Yoo。

    很难使用请求的寄存器地址检查当前 TwinCAT 程序中的数据。
    只能检查从0x00到0x0F 地址的寄存器、后续数据难以检查。

    在 PHY 寄存器确认过程中、确认了0xA 寄存器数据。
    与奇半字节检测(Strap1) H/W 配置不同、Reigster 识别状态得到确认、如上图所示。

    此外、在检查寄存器地址0x3时、器件版本信息与默认值不同、因此请检查 PHY 功能是否存在差异、具体取决于 h/w 版本。 有关详细信息、请参阅下图。

    - PHY 0x3寄存器 ADDR。

    - PHY 0x3寄存器数据 (TwinCAT3读出的数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 DP83826的旧版本、由0x3[0]='0'而不是'1'表示。 我们建议切换到此器件的最新版本、然后查看此问题是否仍然存在。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。

    我将再次提出疑问。请查看 DP83826修订版本0和1之间的功能或规格差异。
    此外、请共享旧 版本电路设计所需的数据表数据或应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们的支持仅限于器件的最新版本。 请切换到新版本的器件并检查此问题。 如果仍然存在、我们可以从此处继续调试。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于公司内部环境的原因、必须生产与前一版本混合的产品、因此必须检查 H/W Revolution 的其他部件信息。 (不包括通过寄存器读取查询修订信息)

    目前使用的器件的标记代码如下。

    请检查上述标记代码部分的交付时间表和制造时间表、并请求在标记代码中检查硬件修订信息的方法。

    此外、已确认数据表修订版 F 支持奇半字节函数、
    因此、请检查支持实际奇半字节功能和初始交付计划的版本。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rev A 器件上不提供奇半字节搭接。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    我还有其他问题。

    1、您是说产品 HOYEON 询问的标记图片是 Rev A 吗?
    2.是否有办法根据标记代码区分 Rev ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是。

    2)没有区别修订和顶部标记的方法。 确定修订版本的最佳方法是寄存器0x3。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    我还有其他问题。

    1. 他们想知道正在交付的 DP83826的 H/W 版本信息。
    TI 最近出厂的 DP83826的修订信息是什么?
    修订版本何时开始应用奇半字节函数?

    2.在交付时能否获得版本信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    目前仅发行最新版本的 DP83826。 此最新版本中包含了奇半字节带功能。

    如需更多修订版本信息、请联系您的 TI 现场代表。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    感谢您的支持。

    您能告诉我采用了奇半字节自举功能的哪个版本吗?
    因为他们有几个版本的产品,他们想要区分。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    您提到的是最新版本 F 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    数据表修订版本和 IC 修订版本是两个独立的实体。 IC 只有2个修订版本。 在最新版本中执行了奇半字节自举。

    此致、

    Gerome.