This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:如果 RST_N 保持低电平、则无需电源排序?

Guru**** 1382570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207304/dp83825i-no-power-sequencing-needed-if-rst_n-is-kept-low

器件型号:DP83825I

团队、

如"图1. 加电时序"、显示 VVDDIO、然后是 VAVDD 的时序要求。 但第9章说、如果使用 RST_N、则无需排序。

这令人困惑、因为时序图无论如何显示 RESET_N 在上电期间应处于低电平。  

您能解释一下吗? 在我的用例中  、VVDDIO 为1.8 V

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    如果可能、应遵循电源建议;其中存在特定的斜坡时间并且模拟电源在最多200ms 的时间内落后于数字。 如果无法满足此序列、请使 PHY 保持复位状态、直到所有电源轨都可以运行。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、  

    因此、器件应保持复位状态、直到两个电源轨有效。 然后、是否需要一个额外的复位脉冲? 第9章说明了"需要一个外部复位(RST_N)"。  

    谢谢。
     罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    不需要额外的脉冲、因为该脉冲使器件保持复位状态。 一旦释放信号、器件将开始复位序列。

    此致、

    Gerome.