This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:MDIO (SMI)接口

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222364/dp83tc814r-q1-mdio-smi-interface

器件型号:DP83TC814R-Q1

您好!

你好。  此元件需要一个默认配置、我想知道是否可以通过 MDIO (SMI)接口完成所有必需的配置(表8-17)。 您能告诉我这是怎么实现的吗?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    除了 RX_D3上的设置(即选择 CLKOUT 引脚)之外、所有配置均可通过 SMI 接口完成。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    你好。 客户提出的另一个问题、请参阅下文。 非常感谢。

    我解释一下我的顺序、如果可能的话、您能否向我解释一下?

    -首先:我在"默认模式"下配置硬件引导模式(查看图片)。 因此、MAC 接口选择自举(表8-21)在 SGMII 中配置。

    -下一页:我想通过 SMI (MDIO)接口配置 RGMII 模式(对齐、TX/RX 接口延迟或 TX/RX 内部延迟模式)。 有可能吗? 如果需要、什么是寄存器?

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    对你来说也是美好的一天!!

    该序列正是如何实现的。

    若要启用 RGMII 模式、应编程以下寄存器

    1. 0x0608 = 0x007B //SGMII 禁用
    2. 0x0600 = 0x0038 //RGMII 启用
    3. 0x0602 = 0x0000或0x0001或0x0002或0x0003 //启用 TX、RX 移位

    --
    此致、
    Gokul.