请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC814R-Q1 您好!
你好。 此元件需要一个默认配置、我想知道是否可以通过 MDIO (SMI)接口完成所有必需的配置(表8-17)。 您能告诉我这是怎么实现的吗?
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 此元件需要一个默认配置、我想知道是否可以通过 MDIO (SMI)接口完成所有必需的配置(表8-17)。 您能告诉我这是怎么实现的吗?
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
Gokul、您好!
你好。 客户提出的另一个问题、请参阅下文。 非常感谢。
我解释一下我的顺序、如果可能的话、您能否向我解释一下?
-首先:我在"默认模式"下配置硬件引导模式(查看图片)。 因此、MAC 接口选择自举(表8-21)在 SGMII 中配置。
-下一页:我想通过 SMI (MDIO)接口配置 RGMII 模式(对齐、TX/RX 接口延迟或 TX/RX 内部延迟模式)。 有可能吗? 如果需要、什么是寄存器?
此致、
雷·文森特