This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953强制在同轴电缆和 STP 模式之间切换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222948/ds90ub953a-q1-ds90ub953-forced-switch-between-coax-and-stp-mode

器件型号:DS90UB953A-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ALP

尊敬的 TI 团队:

我在使用 SERDES 对 DS90UB935-DS90UB936时遇到问题。

它们通过长2米的100欧姆 STP 连接。 在 USB2Any -Analog Launch Pad GUI 中、我可以通过寄存器0x6D 设置 Dest 进入双绞线或同轴电缆模式(有趣的是、这里的描述是关于通过我的转接器中的模式引脚切割来捆绑该模式的信息并未在数据表中记录)。  

现在、对于 Serilizer、我无法找到这样的寄存器或捆绑提示来强制其进入 STP 模式。 在 GUI 的n`t 页中、仍然显示同轴电缆模式、我甚至找不到一个状态寄存器、GUI 可以通过该寄存器找到此信息。

那么、我的问题是

1:SER 是如何决定以同轴电缆还是 STP 作为电缆模式的? 是通过测量阻抗、尝试一下还是以某种方式配置? 如何对其进行更改?

此致、

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的咨询。 有关 ALP 的问题、我建议查看 DS90UB954 和 DS90UB953的 EVM 用户指南。 此处提供了一些有关使用 ALP 配置器件的信息。

    至于串行器端、您在这里使用的是非 TI 电路板吗? 我相信正是设计用于 STP 的设计人员 EVM。

    端口配置寄存器(0x6D)还应该是特定于端口的(在寄存器0x4C 中设置以选择 RX0或 RX1)。 您能否确认我们正在选择正确的 RX 端口来设置为 STP 模式?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供有关文档的一般性建议。

    在这里有基于您的开发板的定制电路板、在 DEST 侧我可以选择 STP 或同轴电缆模式(如果选择了 RX0、我可以看到 DEST 侧的从器件并与它们通信)。

    似乎有了 SER、 ALP 始终显示"同轴电缆模式"、它仅在没有n`t SER 时更改为 TP -这会误导开发者、似乎是 ALP 中的解释问题、因为没有任何 SER 寄存器表明已选择 ALP 模式。

    为了解决我的问题、我的一个电路板上出现了制造问题、只让其中一个差动对槽损坏。 其他开发板在 STP 模式下运行正常、因此我想我们可以关闭该主题。

    祝大家度过美好的周末!

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您确认此问题是由某一电路板上的制造问题引起的。 如果您在将来有任何问题、请毫不犹豫地与我们联系!

    此致!

    Thomas