主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ALP
尊敬的 TI 团队:
我在使用 SERDES 对 DS90UB935-DS90UB936时遇到问题。
它们通过长2米的100欧姆 STP 连接。 在 USB2Any -Analog Launch Pad GUI 中、我可以通过寄存器0x6D 设置 Dest 进入双绞线或同轴电缆模式(有趣的是、这里的描述是关于通过我的转接器中的模式引脚切割来捆绑该模式的信息并未在数据表中记录)。

现在、对于 Serilizer、我无法找到这样的寄存器或捆绑提示来强制其进入 STP 模式。 在 GUI 的n`t 页中、仍然显示同轴电缆模式、我甚至找不到一个状态寄存器、GUI 可以通过该寄存器找到此信息。

那么、我的问题是
1:SER 是如何决定以同轴电缆还是 STP 作为电缆模式的? 是通过测量阻抗、尝试一下还是以某种方式配置? 如何对其进行更改?
此致、
帕特里克