This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
这些以太网 PHY 是否支持 IEEE1588?
我们提供了应用手册。 如果我们按如下方式配置 DP83867、这是否意味着它可以实现 IEEE1588?
DP83826怎么样?
如果我们使用 DP83640、它是否始终在 IEEE1588中运行?
Br
Leo.
尊敬的 Leo:
DP83867支持 SFD、它可帮助系统在 MAC 层实施1588。 PHY 本身没有像 DP83640那样的1588堆栈。
DP83826不支持 SFD 和1588。
如果我们使用 DP83640,它是否始终在 IEEE1588中运行?
在 DP83640上、IEEE1588 (即 PTP 时钟)默认为禁用。 您可以通过 PTP_CTL 寄存器启用它。
--
此致、
Gokul.
尊敬的 Leo:
DP83822支持 SFD、但其中没有 IEEE1588。
简而言之、在标准以太网器件之间、只有 DP836xx 系列具有 IEEE1588堆栈。
--
此致、
Gokul.