This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867、DP83826是否支持 IEEE1588?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222174/dp83867ir-can-dp83867-dp83826-support-ieee1588

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83640、 DP83822I

你(们)好

这些以太网 PHY 是否支持 IEEE1588?  

我们提供了应用手册。 如果我们按如下方式配置 DP83867、这是否意味着它可以实现 IEEE1588?

如何配置 DP83867帧起始检测(TI.com)

DP83826怎么样?

 如果我们使用 DP83640、它是否始终在 IEEE1588中运行?

Br

Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    DP83867支持 SFD、它可帮助系统在 MAC 层实施1588。 PHY 本身没有像 DP83640那样的1588堆栈。

    DP83826不支持 SFD 和1588。  

     如果我们使用 DP83640,它是否始终在 IEEE1588中运行?

    在 DP83640上、IEEE1588 (即 PTP 时钟)默认为禁用。 您可以通过 PTP_CTL 寄存器启用它。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复。 DP83822I 怎么样? 它如何适用于 IEEE1588?

    Br

    Leo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    DP83822支持 SFD、但其中没有 IEEE1588。

    简而言之、在标准以太网器件之间、只有 DP836xx 系列具有 IEEE1588堆栈。

    --
    此致、
    Gokul.