This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:RS485线路接收器的失效防护功能

Guru**** 2933290 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV32, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221009/am26lv32e-failsafe-function-of-rs485-line-receiver

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32THVD1450

尊敬的专家

在使用 AM26LV32EIPW 和 AM26LV31EIPW 检查电路的工作情况时、发生了以下事件。
我想就失效防护功能提出以下问题。

[电路]
・主从均为1:1 RS485半双工通信(通信速度:20MHz)
・主从模式都使用 AM26LV32EIPW 和 AM26LV31EIPW、并且它们都连接到同一条总线。
・Ω 每条差分线路都配备有一个100Ω Ω 端接电阻器(每条差分线路都没有外部拉电阻器。 需要内部失效防护行为)

[现象]
从主器件完成帧发送到从器件发送帧(* 1)的这段时间内、接收器的差分输入约为0V、在此期间、线路接收器的输出瞬间从高电平变为低电平・。 不方便。 从器件将错误地检测到它是来自主器件的帧。 电缆长度较长时出现。
*1:此时,主设备和从设备都对线路驱动程序的"G"求反,导致高阻态

[您想问什么]
根据文档"TIA/EIA-485 (RS-485)接口电路"(JAJA179)中的 P7、如果您使用传输端接电阻器(约100Ω Ω)、差分电压将约为0V、接收器状态将不再切换
我的理解是、内部失效防护功能不能很好地工作、但上述文档中的描述是否也适用于 AM26LV32E?

此致、

宫松市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV32E 具有适用于开路输入的失效防护功能。 但是、只有在端接电阻器断开时才会发生开路输入、因此对您的电路不有用。

    AM26LV32 (无 E)也具有适用于短路输入的失效防护、但 ESD 保护要低得多。

    执行更改

    • 在总线中添加失效防护电阻器;或
    • 使用 AM26LV32并添加外部 ESD 保护;或
    • 使用 THVD1450等现代收发器(全部具有一个驱动器和一个接收器)等产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miyamatsu:

    Clemens'在这里是正确的-此器件的失效防护功能只涵盖开路总线(更现代的收发器中不会涵盖空闲或短路总线期间的功能)。

    为了在空闲和开路条件下解析器件、它们可以通过向 一个节点使用外部偏置电阻器(~680 Ω)来添加外部失效防护保护。 下面是一个应用手册、介绍了此实现

    请务必注意、如果 还需要短路保护或外部偏置电阻器无法实现、则需要使用现代收发器(例如推荐使用的 Clemen 收发器)。  

    此致、

    插孔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clemens

    感谢您的回复、包括详细的解决方案。

    我知道上述电路无法开路、因此失效防护电路无法正常工作。

    我提供的信息有点少、"现象"中描述的现象只有在带有上述电路的电路板彼此通信时才出现。 我们当前的设计是一个与具有外部失效防护电阻器的主器件通信的电路、因此我知道没有问题。

    我还将检查现代收发器、并将其用作未来设计的参考。


    此致
    宫松市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack

    感谢您的答复和参考文档的链接。
    我将查看这里的内容。

    在我的描述中有一点缺乏信息。 [现象]中所述的现象发生在配有上述电路的电路板作为测试相互通信时。
    我知道没有问题、因为它被设计用于与具有外部失效防护电阻器的主器件进行通信。

    在未来设计中、如果需要短路保护但无法实现外部失效防护电阻器、我们将考虑采用现代的收发器。

    此致
    宫松市