Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV32, THVD1450
主题中讨论的其他器件: AM26LV32、 THVD1450
尊敬的专家
在使用 AM26LV32EIPW 和 AM26LV31EIPW 检查电路的工作情况时、发生了以下事件。
我想就失效防护功能提出以下问题。
[电路]
・主从均为1:1 RS485半双工通信(通信速度:20MHz)
・主从模式都使用 AM26LV32EIPW 和 AM26LV31EIPW、并且它们都连接到同一条总线。
・Ω 每条差分线路都配备有一个100Ω Ω 端接电阻器(每条差分线路都没有外部拉电阻器。 需要内部失效防护行为)
[现象]
从主器件完成帧发送到从器件发送帧(* 1)的这段时间内、接收器的差分输入约为0V、在此期间、线路接收器的输出瞬间从高电平变为低电平・。 不方便。 从器件将错误地检测到它是来自主器件的帧。 电缆长度较长时出现。
*1:此时,主设备和从设备都对线路驱动程序的"G"求反,导致高阻态
[您想问什么]
根据文档"TIA/EIA-485 (RS-485)接口电路"(JAJA179)中的 P7、如果您使用传输端接电阻器(约100Ω Ω)、差分电压将约为0V、接收器状态将不再切换
我的理解是、内部失效防护功能不能很好地工作、但上述文档中的描述是否也适用于 AM26LV32E?
此致、
宫松市