This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:作为 PWM 发生器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507, TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217496/tca6507-as-a-pwm-generator

器件型号:TCA6507
主题中讨论的其他器件: TPS61199

大家好、

只是想检查是否可以将  TCA6507用作固定125Hz PWM 发生器? 并使用寄存器调节输出占空比呢?

我要使用这个输出到 LED 驱动器 TPS61199的 PWM 信号作为 PWM 输入调光。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TCA6507具有七个可用输出、可以配置为两组输出(BANK0和 BANK1)。 可通过 I2C 总线对每组输出进行独立控制、以确定调光速率和强度、这些速率均完全可编程。  

    每组 LED 的亮度是通过动态改变信号的占空比来控制的、占空比约为8ms (125Hz)、脉冲率为125次/秒。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    那么、这意味着 TCA6507可以是 PWM 发生器、对吧?

    我的意思是、我可以使用一个输出通道连接到 LED 驱动器、而不是连接到 LED? 如以下突出部分所示。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、您回答正确。 通过根据数据表中的表5更改寄存器值、您可以将 LED 驱动器的一个输出通道用作具有可调占空比的125Hz PWM 信号。  

    请注意流经该 P 端口输出的电流。 单个 P 端口的最大持续输出低电平电流为50mA。 任何更大的电流消耗都可能对器件造成永久损坏。 另请记住、还必须遵循最大电源电流 Icc。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    谢谢!

    对于那些未使用的引脚,我是否应该将其悬空?   

    客户计划仅使用一个 输出通道作为125Hz PWM 信号源。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    未使用的 p 端口可保持悬空状态、因为它们是开漏输出。  

    此致、

    泰勒