This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:电缆长度

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, TDES960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220264/tdes960-cable-length

器件型号:TDES960
TDES954、TSER953中讨论的其他器件

我们正在计划一个基于摄像头电路板中的 TSER953串行器和处理器电路板中的 TDES960和 TDES954的环视系统、该系统通过两个 MIPI CSI-2端口用于容纳多达六个摄像头。 客户需要30m 至40m 的电缆长度、这正是其当前所使用的模拟高清系统。 目前,相机是720p (1280x720),但计划在未来使用全高清(1920X1080)。 理想情况下、帧速率应该是60Hz、但我想30Hz 是完全可以接受的。

在不考虑消隐或 MIPI 开销的情况下、30fps 720p 约为700Mbps、全高清约为1.5Gbps (24bpp)。 我对 TDES960数据表中的表7-4有点困惑:

通常、插入损耗定义为正数。 在这种情况下、最小插入损耗意味着什么? 如果我们将使用衰减为10dB/100ft @1GHz 的低损耗同轴电缆进行全高清测试、我们如何计算大概的最大电缆长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

    TSER953和 TDES960对串行侧使用4Gbps (最大2GHz)或2Gbps (最大1GHz)固定频率链路速率、而不考虑传递的视频数据量。 从通道规格的角度来看、如果您计划以4Gbps 的速率运行、则需要考虑上面的整个通道规格。 如果您以2Gbps 的速率运行、那么您只需要担心高达1GHz 的通道规格。

    如果链路速率为2Gbps、则支持的最大 CSI-2总吞吐量为1.6Gbps、因此可以使用2Gbps 的链路速率实现上述两种吞吐量。  

    对于上述插入损耗、如果将 IL 定义为 S21而不是 S12、可能会更准确、这就是数字为负的原因。 这是整个工作频率范围内允许的最大损耗。  

    如果您能够找到可以满足上述损耗的同轴电缆组件、那么这可能会起作用、但还要注意、您还需要将 PCB 迹线和连接器的损耗纳入上述预算。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定的"最小插入损耗"实际上是最大传输系数? 例如、在1GHz 下、总衰减需要低于14dB、对吧? 低损耗同轴电缆10dB/100ft 衰减@1GHz 意味着最大电缆长度为140ft (~42m)。 如果 PCB 和连接器衰减低于4dB、则应该可以使用30米电缆(~100英尺、10 dB 衰减)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ville、

    是的、正确。  

    您能在这里分享一下评估的是哪种电缆吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未评估任何电缆。 该项目处于概念阶段、目的是检查 FPD-Link/V3Link 是否适合使用30m 至40m 的电缆。 因此、如果我们只使用高质量低损耗电缆、FPD-Link 应该适用于长电缆。