Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, TDES960
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220264/tdes960-cable-length
器件型号:TDES960TDES954、TSER953中讨论的其他器件
我们正在计划一个基于摄像头电路板中的 TSER953串行器和处理器电路板中的 TDES960和 TDES954的环视系统、该系统通过两个 MIPI CSI-2端口用于容纳多达六个摄像头。 客户需要30m 至40m 的电缆长度、这正是其当前所使用的模拟高清系统。 目前,相机是720p (1280x720),但计划在未来使用全高清(1920X1080)。 理想情况下、帧速率应该是60Hz、但我想30Hz 是完全可以接受的。
在不考虑消隐或 MIPI 开销的情况下、30fps 720p 约为700Mbps、全高清约为1.5Gbps (24bpp)。 我对 TDES960数据表中的表7-4有点困惑: 
通常、插入损耗定义为正数。 在这种情况下、最小插入损耗意味着什么? 如果我们将使用衰减为10dB/100ft @1GHz 的低损耗同轴电缆进行全高清测试、我们如何计算大概的最大电缆长度?