Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230
大家好、团队成员。
我们的客户向我们询问了 DS250DF230配备不稳定 CDR 锁定的情况。

图像上部的方框图(默认)是运行中使用的配置。
DS250DF230的交叉点被启用并路由至下方。
CPU (LX2160A)--> DS250DF230 --> SFP28
SFP28 --> DS250DF230 --> CPU (LX2160A)
最下面一行(测试01)的框图是环回进行验证的配置。
DS250DF230的交叉点未进行切换、因此路线如下。
CPU (LX2160A)--> DS250DF230 --> CPU (LX2160A)
SFP28 --> DS250DF230 --> SFP28
在两种配置中、来自 CPU (LX2160A)的输入信号(RX1)的 CDR 锁定不稳定、因此底部一行中测试01中的配置经过验证。
使用 SigCon Architect 的 GUI 工具
数据速率:25.78125Gbps
DS250DF230的校准时钟引脚(CAL_CLK_IN)为30.72MHz。
从 CPU (LX2160A)检测到的输入信号(RX1)信号正常。
CPU (LX2160A)的输入信号(RX1)处于 CDR 锁定/解锁状态。
e2e.ti.com/.../25G_5F00_Retimer_5F00_setup_5F00_01.cfge2e.ti.com/.../25G_5F00_Retimer_5F00_setup_5F00_01.xlsx
附加的"25G_Retimer_setup_01.cfg"是从"SigCon Architect"保存的数据。
保存自"SigCon Architect"的数据
操作的设置和启动仅如下所示。
1"重置设备
2"适用于所有通道
3复位 CDR 所有通道
"25G_Retimer_setup_01.xlsx"中的"test_01"表对应"SigCon Architect"上的每个屏幕。
test_01_01.bmp CDR 未锁定(通道1蓝框)
test_01_01a.bmp CDR 已锁定(通道1蓝色帧)
CDR 锁定不稳定。
我想获得有关在哪里检查以及进行哪些设置以稳定 CDR 锁定的建议。
此 致、