This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 锁定不稳定

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185850/ds250df230-cdr-lock-is-not-stable

器件型号:DS250DF230

大家好、团队成员。

我们的客户向我们询问了 DS250DF230配备不稳定 CDR 锁定的情况。

图像上部的方框图(默认)是运行中使用的配置。

DS250DF230的交叉点被启用并路由至下方。
CPU (LX2160A)--> DS250DF230 --> SFP28
SFP28 --> DS250DF230 --> CPU (LX2160A)

最下面一行(测试01)的框图是环回进行验证的配置。

DS250DF230的交叉点未进行切换、因此路线如下。
CPU (LX2160A)--> DS250DF230 --> CPU (LX2160A)
SFP28 --> DS250DF230 --> SFP28

在两种配置中、来自 CPU (LX2160A)的输入信号(RX1)的 CDR 锁定不稳定、因此底部一行中测试01中的配置经过验证。

使用 SigCon Architect 的 GUI 工具
数据速率:25.78125Gbps
DS250DF230的校准时钟引脚(CAL_CLK_IN)为30.72MHz。
从 CPU (LX2160A)检测到的输入信号(RX1)信号正常。
CPU (LX2160A)的输入信号(RX1)处于 CDR 锁定/解锁状态。

e2e.ti.com/.../25G_5F00_Retimer_5F00_setup_5F00_01.cfge2e.ti.com/.../25G_5F00_Retimer_5F00_setup_5F00_01.xlsx
附加的"25G_Retimer_setup_01.cfg"是从"SigCon Architect"保存的数据。
保存自"SigCon Architect"的数据
操作的设置和启动仅如下所示。

1"重置设备
2"适用于所有通道
3复位 CDR 所有通道

"25G_Retimer_setup_01.xlsx"中的"test_01"表对应"SigCon Architect"上的每个屏幕。
test_01_01.bmp CDR 未锁定(通道1蓝框)
test_01_01a.bmp CDR 已锁定(通道1蓝色帧)
CDR 锁定不稳定。

我想获得有关在哪里检查以及进行哪些设置以稳定 CDR 锁定的建议。

此 致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假定 RX1上的 CDR 锁定不稳定、无论交叉点配置如何、我是正确的吗?

    CPU 和 RX1之间的插入损耗是多少?  是否有过均衡的机会?  CPU 发送的信号的 VOD 是多少?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    问题的结果是:

    ・无论交叉点配置如何、假定 RX1上的 CDR 锁定不稳定时、该方法是否正确? ⇒ 正确。

    关于 CPU 和 RX1之间有多少插入损耗的・? ⇒ 在12.5Ghz 时约为-4dB。

     是否有过均衡的机会? ⇒ 也许是有可能的。

    CPU 发送的信号的 VOD 是多少? ⇒约为300mV。

    如需更多信息、
    基板材料为 Megtron 6。 导线长度如图中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更新。  我有几个实验来尝试、看看这会如何影响 CDR 锁定稳定性。

    1)是否有可能增加 CPU VOD?  这似乎有点在低侧。  我想知道 CPU VOD 在600 mVpp - 1000 mVpp 范围内是否会提高 CDR 锁定的稳定性。

    2) 2)启用调整模式2和 DFE。  这样使得器件能够同时适应 CTLE 和 DFE。  DFE 有助于改善信号眼图。

    3) 3)如果 CPU 信号的均衡程度过高、我们可以尝试几种方法来解决这个问题。  一种是启用 CTLE 升压覆盖并手动设置 CTLE。  从您发送的屏幕截图来看、CTLE 似乎是3。  我会尝试从3开始向下工作、以查看眼睛是否改善。  DS250DF230还具有 CTLE 旁路功能、该功能绕过4个 CTLE 升压级中的3个级。  这可以通过设置 ch_reg_0x2D[3:2]来启用。 = 2'b11.  有关更多详细信息、请参阅编程指南。

    请尝试这些实验、并观察每个实验的 CDR 锁定稳定性和重定时器 HEO/VEO。  我认为这些实验的结果将帮助我们确定 CDR 锁定不稳定的根本原因。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。
    我会等待客户的反应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、当您听到后面的内容时、请告诉我。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实验前、我们的客户询问了我们有关情况。

    他们在测试01配置中使用"SigCon Architect"观察"眼图监视器"。

    观察 CPU 端回送中的"眼图监视器"。
    CPU (LX2160A)--> DS250DF230 --> CPU (LX2160A)

    此外、作为比较检查、请观察 SFP28侧环回的"眼图监视器"。
    SFP28 --> DS250DF230 --> SFP28
    SFP28侧通过25G 收发器(25GBASE-SR)连接到另一个设备(光纤网管交换机)。

    工作表"TEST_01A"中找到 attachede2e.ti.com/.../25G_5F00_Retimer_5F00_setup_5F00_01A.xlsx
    "SigCon Architect"上的每个屏幕均已连接。
    (左侧两个屏幕是[CH0],右侧是[CH1])

    由于 DS250DF230的交叉点未切换、因此猜测如下。
    [ch0] SFP28环路(SFP28 --> DS250DF230重定时器--> SFP28)
    [CH1] CPU 环路(CPU --> DS250DF230重定时器--> CPU)

    此外、设置和操作启动与"TEST_01"相同、但仅有以下几项。
    1"重置设备"
    2"适用于所有通道"
    3"复位 CDR 所有通道"

    [ch0] SFP28侧上的输入信号是稳定的、
    另一个设备(光纤管理交换机)端保持链路接通状态。
    ・从 SFP28检测到的输入信号(RX0)信号正常
    ・来自 SFP28的输入信号(RX0)的 CDR 锁定状态稳定

    从随附的"25G_Retimer_setup_01A.xlsx"中表格"test_01A"行197可以看出是"眼图监视器"屏幕。
    与来自[CH0] SFP28的输入信号(RX0)的状态相比、来自[CH1] CPU (LX2160A)的输入信号(RX1)的电压电平稍低、眼图稍小。
    他们认识到、这三个实验将确认此眼图是否得到改善以及 CDR 锁定是否稳定。

    "眼图监视器"屏幕仅从第287行添加到[CH1]。
    使用"单捕获"多次观察时、可能会发生这种情况。
    这是什么状态?
    顺便说一下、它不会在[CH0]中发生。

    在进行验证实验之前、您能否对这种情况做出评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。  眼图监视器依赖于 CDR 锁定、因此我不认为在 CDR 解锁的情况下、眼图监视器结果对 CH1有效。

    关于 CH1被锁定的眼图测量(第287行)、这看起来非常奇怪、并且与 GUI 报告的 HEO/VEO 不匹配。  从"误差命中密度"来看、链路在眼图测量的一部分好像是朝下、而在另一部分是朝上。  这很奇怪。  在这些配置中是否观察到一致的 CDR 锁定?  线路197处的 CH1眼图测量与线路287处的 CH1眼图测量之间是否存在配置差异?

    请尝试之前建议的一些实验、并告诉我这是否会提高 CH1 CDR 锁定的稳定性。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户报告了试验的结果。

    结论、CDR 锁定不稳定。
    即使仅使用建议的条件、它也不起作用、即使在将 REG 0x84[0]中的 VGA_SEL_GAIN 设置为"1"并进行确认后、结果也没有改变。 (在他们的环境中、CPU VOD 固定在300mV、因此我建议设置< 600mVppd)

    他们说重定时器 HEO 看起来是稳定的、但有时 CDR 锁定会被释放。

    附件是为验证而创建的 Linux shell 脚本的数据。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_01_2D00_03_5F00_20230217.txte2e.ti.com/.../test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_20230217.txt
    有关验证详细信息、请参阅随附的"TESTMEMO_20230217.txt"。

    e2e.ti.com/.../TESTmemo_5F00_20230217.txt

    此外、他们了解到、当 CDR 锁定时、眼图监视器会变得有效、因此他们似乎没有观察到 CDR 锁定不稳定的情况。
    如果有任何其他必要的数据或信息、我们将要求您提供。
    如果您能建议一些解决方案、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享验证日志。  是否有可能在这个日志中包括寄存器0x02?  寄存器0x02包含有关 CDR 锁定以及门控 CDR 锁定的其他详细信息。

    另一个问题:CPU 启用了链路训练还是自动协商?  如果可以、是否可以禁用它们以进行测试?  重定时器不支持链路训练、因为它没有线性信号链。  如果系统中需要自动协商、可以通过为无法锁定的数据启用 CDR 旁路来支持。 有关此内容、请参阅编程指南的第7.34节。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    客户报告了试验的结果。

    结论、CDR 锁定不稳定。

    以下是我们对您每一项的报告。

    >-是否可以在此日志中包含寄存器0x02?
    >>寄存器0x02包含有关 CDR 锁定和控制 CDR 锁定标准的更多详细信息。

    ⇒附件(e2e.ti.com/.../TEST_5F00_memo_5F00_20230302.txt)中的以下注释部分是相关日志。
    REG_0x02[7:0]=添加了 CDR_STATUS。

    > CPU 上是否启用了链路训练或自动协商?
    >如果是,是否可以禁用它们以用于测试目的?
    >如果您的系统需要它,您可以通过为无法锁定的数据启用 CDR 旁路来支持它。 更多相关信息、请参阅编程指南的第7.34节。

    ⇒我们已确认在 CPU 端禁用了链路训练和自动协商。
    ⇒关于启用 CDR 旁路、随附文件(TEST_MEMO_20230302.txt)中的以下注释即为相应的日志。
    CDR 旁路、预锁定=原始数据、后=重定时数据
    CDR 旁路、预锁=原始数据、后锁=原始数据
    -->当预处理和后处理都设置为原始数据时,链接状态已稳定。

    ⇒我还尝试了启用/禁用 FEC 功能。
    随附文件(test_memo_20230302.txt)中的以下注释为相应的日志。
    将 RS-FEC 设置更改为不带 FEC 的设置。

    就这些。
    我很抱歉继续重复这一点,但我感谢你提出任何意见。

    此致、

    e2e.ti.com/.../test_5F00_01_2D00_03_5F00_cdr_5F00_bypass_5F00_pre_5F00_20230224.txte2e.ti.com/.../test_5F00_01_2D00_03_5F00_cdr_5F00_bypass_5F00_pre_5F00_post_5F00_20230224.txt

    e2e.ti.com/.../test_5F00_01_2D00_03_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_20230224.txte2e.ti.com/.../test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_cdr_5F00_bypass_5F00_pre_5F00_20230224.txt

    e2e.ti.com/.../test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_cdr_5F00_bypass_5F00_pre_5F00_post_5F00_20230224.txte2e.ti.com/.../test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_20230224.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新并感谢您继续完成此过程。  我知道这一行为已经持续了一段时间、而且难以确定根本原因。  我正在查看日志、并计划明天提供详细的更新。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  通过查看日志、很遗憾、我没有看到任何有关 CDR 锁定丢失的清晰答案。

    我有几个想法和问题。

    您在前面已经提到过,除了 CPU --> SFP,SFP --> CPU 的典型配置外,还可以测试 SFP --> SFP 和 CPU --> CPU。  您能否说明在哪些配置中观察到链路不稳定?

    也感谢您确认 CPU 上的链路训练和自动协商已禁用。  是否在链路伙伴上偶然启用了这些功能?

    一种想法是尝试使用调整模式0进行测试。  这将禁用 CTLE 和 DFE 自动调整、因此需要手动设置。  回顾一下您之前分享的配置、Ctle 和 DFE 似乎主要适应0、因此这可能是一个合理的设置。

    其他一些想法:

    -向重定时器提供输入信号后,您是否在读取 CDR 状态之前为 CDR 锁定提供了足够的时间?  CDR 锁定采集时间小于100ms。

    -有时在 ASIC 或模块为重定时器提供信号的任何初始化/配置过程中,将重定时器 CDR 保持在复位状态会有所帮助。  是否有可能查看这是否会影响重定时器的行为?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您回答我的问题。
    我收到了一位客户对我的建议的回复和另一个问题。
    下面列出了这些测试点。

    [问题+答案。
    (1)>之前您提到、除了典型的 CPU 配置(CPU--> SFP、SFP --> CPU)外、还可以测试 SFP --> SFP 和 CPU --> CPU。  

      >您能否说明在哪些配置中观察到链路不稳定?

    (1个答案)
    在 CPU→Retimer→SFP 和 SFP→Retimer→CPU 配置中⇒
    由于链路在两个方向上都不工作,因此我们未启用交叉点(在易于验证的配置中)。
    CPU→Retimer→CPU、SFP→Retimer→SFP 配置。
    在这种情况下、达到了以下条件
    在 SFP→Retimer 方向上、CDR 锁定保持稳定并且链路建立。
    在 CPU→Retimer 方向上、CDR 锁定不稳定、不执行链路建立。

    (2)> 还感谢您确认在 CPU 上已禁用链路训练和自动协商。  

      >在链路伙伴上是否偶然启用了这些功能?
     

    (2个答案)
    ⇒我们不确定您的问题是什么,但我们有两个链接合作伙伴。
    两个链路伙伴的链路训练和自动协商均保持禁用状态。

    (3)>如何使用 ADAPT 模式0进行测试?
     >这将禁用 CTLE 和 DFE 自动调整,因此需要手动设置。  回顾一下您之前分享的配置、Ctle 和 DFE 似乎主要适应0、因此这可能是一个合理的设置。

    (3个答案。)
    ⇒我已经检查过、结果没有变化。
    CDR 锁定将保持不稳定。

    (4)-在向重定时器提供输入信号后、是否在读取 CDR 状态之前为 CDR 锁定提供足够的时间?  

       CDR 锁定采集时间小于100ms。

    (4个答案)
    ⇒是。
    等待1秒以读取 CDR 状态。

    (5)> 有时在 ASIC 或模块上为重定时器提供信号的任何初始化/配置过程中、将重定时器 CDR 保持在复位状态会有所帮助。  是否有可能查看这是否会影响重定时器的行为?

    (5个答案)
    ⇒我们已经检查过,结果没有变化。
    CDR 锁定保持不稳定。

    (6-额外确认请求)
    由于在先前的验证中链路状态是稳定的、因此执行了以下验证。
    执行了以下验证。
    > CDR 旁路、预锁定=原始数据、后锁定=原始数据
    >当"预处理"和"后处理"都设置为"原始数据"时、链路状态稳定。

    有关测试摘要、请参阅随附的"TEST_memo20230315"。
    CPU→重定时器→SFP28 (CH-0)
    SFP28→重定时器→CPU (CH-1)
    两种配置设置之间的唯一区别在于以下部分。
    CH-0
    CDR 旁路、预锁=原始数据、后锁=原始数据
    CH-1
    CDR 旁路、预锁=静音、后锁=重定时数据

    由于 CH-0、CPU→重定时器设置为 CDR 旁路、原始数据、CDR 锁定不稳定、但链路伙伴处于链路建立状态。
    CH-1、SFP28→重定时器处于链路建立状态、且 CDR 锁定处于与之前相同的稳定状态。
    使用此设置可以进行通信。
    CPU <-->重定时器<--> SFP28 <--> 25G 收发器<-->光纤通信<--> PC (25G)

    从目前的验证结果来看、CDR 锁定的不稳定性似乎是由一种模式而不是信号电平导致的。

    就这些。
    我很抱歉重复了我自己的经历,但提前感谢您的耐心。

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_memo20230315.txte2e.ti.com/.../sfp28_5F00_retimer_5F00_setup_5F00_cdr_5F00_bypass.txte2e.ti.com/.../sfp28_5F00_retimer_5F00_setup_5F00_cdr_5F00_reset.txte2e.ti.com/.../sfp28_5F00_retimer_5F00_setup_5F00_init.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢更新和更多详细信息。   

    ⇒在 CPU→Retimer→SFP 和 SFP→Retimer→CPU 配置中。
    由于链路在两个方向上都不工作,因此我们未启用交叉点(在易于验证的配置中)。
    CPU→Retimer→CPU、SFP→Retimer→SFP 配置。
    在这种情况下、达到了以下条件
    在 SFP→Retimer 方向上、CDR 锁定保持稳定并且链路建立。
    在 CPU→Retimer 方向上,CDR 锁定不稳定,未执行链路建立。

    基于这一观察结果, 由于 CPU -->重定时器--> CPU 不稳定,而 SFP -->重定时器--> SFP 具有稳定的 CDR 锁定和链路接通,因此 CPU 的行为似乎在 CDR 锁定不稳定中起着关键作用。  在 SFP -->重定时器--> CPU 中,重定时器是否具有一致的 CDR 锁定?  我假设 IN CPU -->重定时器--> SFP,CDR 锁定不稳定。

    您提到、您认为 CDR 锁定有一些模式依赖性。  是否可以从 CPU 仅发送 PRBS 模式并查看重定时器的行为?

    我还有一个额外的实验。  我想知道增加 CDR 带宽是否有助于实现 CDR 锁定稳定性。  是否有可能尝试几种不同的 CDR 带宽设置、看看这会如何影响 CDR 锁定稳定性?  有关 CDR 带宽的详细信息可在编程指南的第7.31节中找到。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们的客户的试验结果和确认得到了回答。

    在 SFP --> Retimer --> CPU 中,CDR 锁定对于重定时器是否稳定? 在 CPU -->重定时器--> SFP 中,我认为 CDR 锁是不稳定的。

    (答案。)
    CPU -->重定时器--> SFP28 (Retimer : CH-0)
    :CDR 锁定不稳定,链路状态继续

    SFP28 --> Retimer --> CPU (Retimer : CH-1 )
    CDR 锁定稳定、链路状态继续

    CPU <-->重定时器<--> SFP28 <--> 25G 收发器<-->光纤通信<--> PC (25G)
    25G 收发器(25GBASE-SR)
    在通信期间附加日志。
    e2e.ti.com/.../4034.sfp28_5F00_ping_5F00_test_5F00_log_5F00_01_5F00_20230320.txt
    执行脚本
    。 / sfp28_retimer_status.sh 120 0 2 (SFP28 0端口)
    。 / sfp28_retimer_status.sh 120 1 2 (SFP28 #1端口)

    输出方向(CH 0)
    CPU -->重定时器
    监控 SD/CDR 状态、HEO、重定时器的 VEO
    重定时器--> SFP28.
    SFP28侧监控25G 收发器中的 CDR 锁定状态
    输入方向(通道1)
    SFP28 -->重定时器
    监控 SD/CDR 状态、HEO、重定时器的 VEO
    重定时器--> CPU
    CPU 端监控 MAC (PCS)层链路状态


    您刚才提到、您认为 CDR 锁定中有一种模式依赖关系。

    (答案。)
    我们不知道。
    当 CDR 锁定被释放时、它看起来只是周期性的。

    (问题)
    是否可以通过仅从 CPU 发送 PRBS 模式来检查重定时器的行为?

    (答案)
    ⇒验证环境与我们所做的以下测试相同。
    CPU -->重定时器-->重定时器
    SFP28 -->重定时器--> SFP28
    禁用链路训练和自动协商。
    无 FEC

    观察 CPU -->重定时器的 CDR 锁定状态
    TEST_01-03
    测试01V - 03V (eq_VGA = 11)

    在此测试中、CPU 仅发送了7个 PRBS 模式。
    附上了观察 CDR 锁定状态的结果。
    (请访问 e2e.ti.com/.../6786.TESTmemo_5F00_cdr_5F00_bandwidth_5F00_20230320.txt)


    作为附加的实验、我们想知道是否可以通过增加 CDR 带宽来提高 CDR 锁定的稳定性。

    是否有可能尝试几种不同的 CDR 带宽设置、看看它们对 CDR 锁定稳定性的影响?

    (答案。)
    ⇒验证环境与我们所做的以下测试相同。
    CPU -->重定时器-->重定时器
    SFP28 -->重定时器--> SFP28
    禁用链路训练和自动协商。
    无 FEC

    观察 CPU -->重定时器的 CDR 锁定状态
    TEST_01-03
    测试01V - 03V (eq_VGA = 11)
    将 CDR 带宽设置添加到此测试中。
    附上了观察 CDR 锁定状态的结果。

    就这些。

    很抱歉重复、但我们感谢您的验证。

    e2e.ti.com/.../5504.test_5F00_01_2D00_03_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_CDR_5F00_W_5F00_20230320.txte2e.ti.com/.../2117.test_5F00_01_2D00_03_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_PRBS7_5F00_20230320.txte2e.ti.com/.../2816.test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_CDR_5F00_W_5F00_20230320.txte2e.ti.com/.../1512.test_5F00_01v_2D00_03v_5F00_reg_5F00_0x02_5F00_PRBS7_5F00_20230320.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以设置电话来讨论此问题?  我知道这已经在调试中了一段时间、我想知道某个电话是否可以帮助我们更有效地解决问题。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    很抱歉花这么长时间联系您。
    我们也正在重新确认有关客户的呼叫申请的信息。
    我让客户测量 CPU --> SFP28信号、但他回答说很难确认。

    他们表示、如果要测量信号、则必须查看重定时器输入级的信号、但对于 BGA、则必须稍微切断图形以查看波形、 但是、根据他们过去使用10GbE 的经验、由于存在残桩、他们无法准确测量这个问题。
    这次、由于它是25GbE、因此会更加困难。
    他们没有用于测量25GbE 级别的设备、因此由于预算限制、很难将测量外包给第三方。

    此外、还有一个问题是、当绕过重定时器内部时、具有内置25G 收发器的 CDR 会被锁定、您如何看待这一事实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢与客户合作解决这个问题。

    他们是否有适用于 CPU TX 的渠道模型和模型?  如果无法进行测量、也许我们可以尝试 IBIS-AMI 仿真、以查看它是否有助于我们理解问题。

    另一个问题是,绕过重定时器内部时,带有内置25G 收发器的 CDR 会被锁定,您认为这是什么?

    这表示是导致重定时器 CDR 失锁的原因、但具体情况尚不清楚。  假设重定时器输入具有适当的信号质量、并且数据速率与重定时器 CDR 设置的值相匹配、则更常见的问题之一是输入具有高抖动。  不过、通常、增加重定时器 CDR 带宽可以对此进行补偿。

    某些系统中的另一种可能是重定时器无法锁定至 A 信号、但客户表示禁用了 AN 和 LT。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。
    我与一位客户进行了交谈。

    关于前面的问题"他们是否有适用于 CPU TX 的通道模型和模型?" 客户运行仿真并更改了 CTLE 和 DFE 值、而客户的眼图得到了改善客户报告说在更改 CTLE 和 DFE 值后、眼图得到了改善。
    作为附录、他说基板材料是互斥6、并且信号线是内层的。

    我还要回答有关在绕过上次讨论的25G 收发器中的重定时器内部时 SFP 内部 CDR 锁定的问题。
    由于客户使用的是25.78125Gbps、我相信正确的用法是在数据表中将其设置为"Enabled"。
    是否适合在此数据速率范围旁路掉 IC? 此外、是否存在任何担忧?

    还有一点、我们正在使用25Gbps 的默认 CPU 设置、将速率 ReG_0x2F[7:4]保留为默认值是否安全?
    在什么情况下您会使用6?
    与默认设置有何区别?

    我很抱歉问了这么多问题、但如果您能帮助我、我将不胜感激。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  很高兴听说他们在调整 CTLE/DFE 值后能够改善眼图。  我想我们曾建议使用调整模式0、此时需要手动设置这些模式。  调整 CTLE/DFE 后获得的眼图值是否优于使用调整模式2时获得的眼图值?

    由于客户使用的是25.78125Gbps、因此启用 CDR 是正确的。  但是、由于 CDR 锁定丢失、这似乎也是导致出现问题的根本原因。  通常、没有必要在该数据速率下使用 CDR 旁路、尽管可以。

    我们想到的 CDR 锁定丢失的原因有:

    • 未满足 HEO/VEO 阈值
    • PPM 不好
    • 转换不足

    是的、对于25G、默认值5应该没有问题。  如果您希望重定时器能够锁定到25.78125Gbps 或10.3125Gbps 信号、则可以使用案例6。  这对于与10GbE 和25GbE 兼容的系统非常好。

    我的另一个问题是客户是否测量了他们的参考时钟、并确认它看起来不错。  通常、这不是我参与的调试案例中的问题、而只是额外思考。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误了我们的时间。

    我询问了客户的反应、好像还有一件紧急的事情需要处理、所以我们还不知道之后发生了什么。
    他们将在5月后再次检查,然后我会告诉你的结果。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢更新、没有关于延迟的问题。  当客户有带宽时、我们可以继续对此进行调试。

    谢谢。

    德鲁