This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210的波形与协议不匹配。

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215020/tusb1210-the-waveform-from-tusb1210-is-not-matched-to-protocol

器件型号:TUSB1210

大家好

我现在使用 TUSB1210。

时钟是 TUSB1210的输入。

如果连接到 FPGA、TUSB I/0如下所示。  

另一种协议。  

datain 是 FPGA 的输入。

现在 DIR 太长,甚至在 nxt 之前开始

如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还需要 RTL 仿真。

    IBIS 模型无法使用 FPGA 进行仿真,对吗?  

    如这些波形所示、同一个 FPGA 项目、有时工作、有时不工作取决于复杂程度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们无法向客户发送 RTL 模型。

     您将使用哪种 FPGA?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Intel Stratix10。

    问题是 DIR/nxt 是 FPGA 的输入、即输出 TI PHY 芯片。

    FPGA 只发送时钟并复位 到 PHY 芯片。

    PHY 芯片尝试检查是否有器件(连接与否)    

    任君选择。 Dir/nxt 时序与 ulti 协议不同。

    这就是目前的问题

    如何解决? 需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1210应符合 ULPI 时序要求、您可以使用其他 FPGA 吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经这么做了。

    DIR 在 nxt 之前如何达到高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到错误时、dir 可能在 nxt 之前变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  但我仍然想知道 FPGA 仅向 PHY 发送 CLK/RESET/DATA/STP。

    1)哪些信号可以使 PHY 认为有错误?

    2)即使 FPGA 发送8'h4B 与 STP  

    有时、USB 分析仪显示可以检测到器件、但有时无法检测到。  

    对于 Windows,从 FPGA 到 PHY 的正确输出是什么?已识别有 USB 设备?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    1)如果 PHY 接收,RXError 如何解决它?

    2)  

    在枚举阶段、   

    我认为 PHY 的行为应是这样的、

     是的,有时我可以看到。 但是、正如您 可以从 FPGA 看到我的波形、  

    2D0010 --> C38006000100004000DD94。  

    在本例中 DATA0为 C3 80 06…

    但我认为应该是的   

    数据0

    →μ A
     

     

    C3 00 05 01 00 00 00 00 EB 25

     在本例中、DATA0匹配。  

    我的问题是为什么 PHY 发送不同的 DATA0 ?  

    如何从 PHY 获得 DATA0?  

     从外部复位/时钟后,是否可以获得行为模式/描述?  

    复位后、PHY 应向 FPGA 发送 DIR/nxt。 但在本例中、我仍然不知道 PHY 会产生什么结果。

    这样、我可以检查电路板设计... 但因为在我的情况下、u can DIR 始终为高电平(这意味着存在错误。。 但为什么呢?

    哪个错误? 如何解决? 如何清除它?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是应用程序吗? 您是否具有适用于此 FPGA 模型的 ULPI 包装器?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 FPGA 板具有 FPGA 芯片+ TUSB1210芯片。   

    在 FPGA 内部、有 USB 器件 RTL 代码。

    所以设备( FPGA )<--> TUSB1210在一个单板.

    器件输入信号与 U 共享  

    那么、对 TUSB1210的期望是什么?  

    我想它会尝试定期发送 DIR/nxt。 但我不知道 TUSB1210的输出。  

    以及 FPGA 的 TUSB1210中的预期信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以查看您的原理图吗?

    对于 USB 器件、 无需驱动程序。 如果您有器件 RTL 代码就足够了。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    这就是 枚举 过程。  

     

    从 PHY 数据0接收 FPGA,对吗?

    所以发回 PHY ACK  

    FPGA 还从 PHY 进入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在获得 ACK 后、PHY 应发送转换输入。

    但是、左侧和右侧之间存在间隙。

    为什么 PHY 行为不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩