This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:WOL 用例问题

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217974/dp83867e-wol-use-case-question

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

如果将 WoL 用于 DP83867E 和 DP83869、PHY 将生成一个中断信号、通过检测低功耗状态下的魔术包来唤醒 MAC。
当 PHY 在检测到魔术包之前处于低功耗状态时、MAC 是否预计要关闭?
因为该问题的背景是关于在断开 MAC 电源时从 MII 信号线进行电压路由的问题。

根据 DP83869数据表、在置位 MII 隔离后、似乎可以避免 MII 信号线的任何布线问题。
当我们设置 MII 隔离时、在没有任何电压路由的情况下关闭 MAC 是否是可接受的用例?

提前感谢。
S.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S.S.、

    对于 WoL 应用、当系统处于睡眠状态时 PHY 处于唤醒状态。 因此、MAC 关闭、信令到达休眠 MAC。 此时、如果信号在该状态下命中、则存在灵敏度、则会导致 MAC 问题。 MII 隔离功能设置可能有助于实现此应用。

    此致、

    Gerome.